处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传Nexus 6将基于LG G3制作 附带指纹传感器

传Nexus 6将基于LG G3制作 附带指纹传感器
来源:搜狐数码 时间:2014-05-03

  【搜狐数码消息】5月1日消息,谷歌也许在盘算着取消Nexus系列,但这应该不会在今年成为现实。根据科技网站Android Geeks报道,谷歌正计划与LG联合推出新款Nexus智能手机,而这款设备据传在很大程度上是以LG尚未发布的旗舰手机G3为基础制作的。
  报道还声称,谷歌目前正在和亚洲的指纹传感器供应商协商,而这或许意味着Nexus 6将会具备指纹扫描的功能。
  LG G3是近曝光颇为频繁的一款智能手机,这款LG的新旗舰据传将配备5.5英寸QHD显示屏,设计与G2类似,音量及电源键依然位于后盖上——近曝光的疑似谍照也证实了这一点。
  Android Geeks声称,谷歌并不想要推出一款如此大尺寸的手机,因此Nexus 6可能会配备一块5.2英寸的QHD面板。但这听上去就显得不那么靠谱了,因为目前还没有任何一家显示屏制造商推出了5.2英寸的QHD面板,而具备如此高分辨率的小尺寸面板是JDI所研发的5.46英寸面板。
  至于指纹传感器的位置,Android Geeks表示,由于机身尺寸较小,Nexus 6的指纹传感器可能会被放在机身正面。
  配置方面,Nexus 6据传将会采用2.7GHz骁龙805芯片,3GB内存,16/32GB存储空间。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次