处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

产值逐月成长,1Q 台湾IC设计见谷底

产值逐月成长,1Q 台湾IC设计见谷底
来源:DIGITIMES 时间:2014-04-29

    根据DIGITIMES Research统计,2014年第1季虽有产业传统淡季与农历年假期工作天数减少等不利因素影响,但在农历年后客户端回补库存需求出现推动下,台湾IC设计产业产值达新台币1,195.2亿元,较前季1,245.3亿元仅衰退4%...

大厂带动产值逐月成长 1Q"14台湾IC设计产业见谷底(1)

    虽然面对传统淡季与农历春假期工作天数减少,但在部分大陆PC业者与平板电脑业者提前回补库存,使得PC应用需求回温,加上2014年3月台湾主要IC设计业者客户端库存调节动作结束,产值表现明显回温情况下,2014年第1季台湾IC设计产业产值达新台币1,195.2亿元,较前季1,245.3亿元衰退4%,与2013年同期986.3亿元相较19.7%。

    2011年至2013年各年第1季台湾IC设计产业产值季成长率为-4%、-5.9%、-7.5%,2014年第1季季衰退4%,表现优于过去水平,产业景气淡季不淡。

    2011年至2013年各年第1季台湾IC设计产业产值年成长率为-16.2%、-2.1%、10.6%,2014年第1季年成长19.4%,成长表现为2011年以来,就长期观察,也显示台湾IC产业景气仍能维持在成长轨迹。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次