处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔防篡改特性MCU强劲智能电表解决方案

飞思卡尔防篡改特性MCU强劲智能电表解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-17
中心议题:
*  智能电表防篡改特性的必要性
*  MCF51EM256的防篡改特性介绍


窃取 能源 和篡改 电表 是一个世界性问题,这个问题会导致收入损失。消费者发现能够控制自己的电表,使之暂停计费或不被记录,改变或停止电表内的实时计时器,甚至可以做到跳过电表直接使用电能而不必付费。飞思卡尔于电表市场推出的MCF51EM256微控制器将几大防篡改特性集成于一个芯片,大大减少了客户的材料账单(BoM)成本,又能有效地防止篡改现象。

简介—防篡改特性需求

着电力成本的提高,窃电行为已经成为政府机构( 公共事业部门 )的主要担忧,这是一个全球性的问题,尤其在印度和中国等人口众多的国家更是严重。在公共设施计量应用中,不法分子会想法设法窃取信息或是更改内部设置。这些方法中比较常见的就是对时间进行微调以欺骗系统。

配电公司可能会依据每天的时段、需求和负荷等因素实行错峰电价,这就需要一个实时计时器(RTC)以提供准确的时间参考。某些不法分子就会篡改计时器或操纵时间欺骗系统,以便改变计费结果,如将PM改为AM,这样一来,因为在更改后的时段内采用非高峰负荷电价,所以电表固件会收取更少的费用。实时计时器(RTC)通常依靠一个32.768 kHz的外部晶体振荡器,而不法分子则会改变这个RTC晶体以减缓震荡达到少计数的目的,从而会使测量和计费也和实际耗电有所不同。

这些收入损失中的大部分都可以通过安装电子电表来解决,因为它们可以探测到篡改行为从而保证正确的计费,这不同于电子机械电表。另外,这些电表会采用AMR或智能电网等先进的计量技术连接,公共事业公司便可以受益于自动获悉任何远程发生的篡改行为。

关于MCF51EM256

MCF51EM256 基于ColdFire V1的微控制器,具有256K闪存、四个高精度16位的SAR ADC,可以在所有相位同时测量电流和电压,以及中性电流。ADC由内部可编程延迟模块自动激发,以对电流和电压作出精确、同相的读数。微控制器包括一个精确的1.2v输出电压基准,内部ADC和如增益放大器等外部组件可以利用它来进行精准的测量。微控制器包括一个独立的RTC(iRTC),同时钟一样,它有自己的电源域,因此和其它系统组件是分开的。大多数的防篡改特性都在iRTC中实施。MCF51EM256还包括一个LCD驱动模块、一系列如 IIC、SCI、SPI、可编程比较器和AMR SPI/SCI模块等通信外围设备。

MCF51EM256的防篡改特性

带有独立电源域的RTC


当主供电可用时,iRTC在主供电(VDD)上全时运行,当主电源发生故障时,会自动切换至电池供电(VBAT)。此行为过程如图1所示。



图1— 独立RTC

iRTC 可以检测出主供电电压(VDD)在特定阈值的下降,如在此阈值以下,就会自动转至电池供电。在此阈值以下时,只有RTC和振荡器会保持工作,而其它的微控制器都会关闭。

这就使所有相关逻辑可以在断电时与篡改探测(稍后会讲到)一起工作,除非电池移除或电能耗尽。

电池移除或电力故障下的保护

篡改系统的一般方法就是在干线电源不可用时移除电池。这就使得黑客可以有操纵系统的时间,之后再将电池装回好像什么都没发生过一样。iRTC的独立性包括其重置、时钟和电源。独立的电源在设备断电时移除后,如果再连接电池,iRTC就会被重置,然后默认被篡改的状态。

值得注意的事,iRTC相对于SoC POR来说有一个单独的“上电复位(POR)”。iRTC POR只有在当主供电和电池电源都移除,然后其中一个被重新连接时才发挥效用。iRTC有检测移除电池的功能,并能内部生成一个篡改干扰CPU。在初的计量校准阶段,这种篡改可以被忽略,因为此时系统处于分析模式。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22006次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15873次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15829次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14012次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11688次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9287次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次