处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED加速寿命和可靠性试验方案

LED加速寿命和可靠性试验方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-17
中心议题:
*  探讨LED加速寿命和可靠性试验
解决方案:
*  分析了LED可靠性和寿命相关的关键指标
*  发现LED加速寿命的试验方法

1、概述


随着近年来 LED光效 的不断提升,LED的寿命和可靠性越来越受到业界的重视,它是LED产品重要的性能之一。寿命是可靠性的终极表现,然而LED的理论寿命很长,像传统光源采用2h45min开、15min关的循环测试到寿命终了,对LED产品的测量显然不现实。因此有必要对LED产品采用加速老化寿命试验[1],同时,也应当测试LED的热学特性、环境耐候性、电磁兼容抗扰度等与寿命和可靠性密切相关的性能,以综合分析LED的寿命。

2、LED可靠性和寿命相关的关键指标


LED 产品制造中的每一个元件和环节都会对其可靠性和寿命产生影响,例如,LED结和基板的虚焊、LED荧光粉的热猝灭和退化、封装材料的退化以及驱动器的失效等,后退化的可能才是半导体(PN结)本身。这些因素导致LED产品失效(退化)的方式也不尽相同,一般可分为缓变退化(gradualdegradation)和瞬变退化(abrupt degradation)。

LED的缓变退化(失效)指标主要包括:

流明维持率下降,即光衰,一般以初始光通量为100%,当LED产品的流明维持率下降到初始值的70%或50%时,认为 LED 失效,流明维持寿命相应记为L50或L70;

颜色漂移,受到 荧光粉 或封装材料的变化,LED的颜色会在寿命期间内发生漂移,该漂移应在指定范围以内(如△u’v’≤0.007),超过范围则视为LED失效;

电性能变化,电性能变化能更为直观地监测;

开关次数,开关可能会对驱动等电路产生一定影响;

热阻变化和其它热特性参数曲线,热特性与寿命息息相关,对热特性的测量和分析有助于找出LED可靠性的薄弱环节;

LED的瞬变退化(失效)即LED的光输出突然降为0,其主要退化包括:抗电磁干扰能力:静电放电、雷击浪涌、快速群脉冲、周波跌落;高低温冲击耐受性特性;盐雾、耐湿、振动等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次