处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xilinx推出业界首款“软”定义网络解决方案

Xilinx推出业界首款“软”定义网络解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-04-29

    2014年4月1日,北京 – All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX) 今天在拉斯维加斯举行的Interop 2014 网络通讯展会上宣布推出业界首款“软”定义网络(“Softly” Defined Networks)解决方案,将可编程能力和智能化功能从控制层扩展至数据层。全新SDNet软件定义规范环境可实现可编程数据层功能设计,而且功能规范可自动编译到赛灵思的All Programmable FPGA和SoC中。 

    与采用固定数据层硬件并通过狭窄南向API连接到控制层的传统SDN架构不同,SDNet采用可编程的数据层,支持内容智能和丰富的南向API控制层连接,从而实现了多项突破性创新功能,其中包括:
    支持独立的线速服务,避免各种协议的复杂性
    提供以流程为单位的灵活服务
    支持革命性的创新型“无中断”操作即时升级,同时以100%的线路速率运行


    这些独特的功能使电信运营商和多系統运营商(MSO)能够用灵活的方法,提供独特且具差异化的服务,而且不会对现有服务造成任何中断,也无需重新进行硬件质量认证或进行上门服务,这为服务供应商带来了增加营收的潜力,可以前所未有地节省大量资本支出和运营支出,而且可以大幅缩短产品的上市进程。网络设备供应商同样能够通过特性丰富而灵活的SDNet平台获得相同的优势,使他们能够通过部署SDNet环境编程的内容感知式数据层硬件,实现更大的差异化。
    
    SDNet和赛灵思All Programmable FPGA及SoC实现的软定义网络解决方案具有如下更多优势:
    更佳且高度灵活的服务质量(QoS)
    流程和会话感知功能
    全面可编程的硬件数据层和I/O
    线速支持网络功能虚拟化(NFV),包括各种用户自定义的定制化功能
    1G到400G之间的可扩展线路速率






    斯坦福大学计算机科学系教授Nick McKeown指出:“SDN (软件定义网络)的阶段可让数据中心和WAN运营商能利用软件定制和提升网络功能。下一阶段,我们预期会有超越固定功能硬件数据层的功能出现。比如为数据层添加高度可编程性和更先进的功能,通过标准软件API接口访问数据层等,这意味着网络资源能实现更加智能高效的管理,进而加速创新步伐。”
    
    研究机构 Linley Group资深分析师Loring Wirbel表示:“赛灵思推出的软件定义规范环境,能用高层次描述创建和调整网络元素,其影响远远超越了基于OpenFlow协议的SDN。控制层和数据层处理的重要特性可在建立网络节点时被定义。这种工具能让系统架构师指定和部署精确的应用服务,且无需了解底层设备架构或掌握复杂的编程语言。更重要的是, 目前还没有任何设备制造商、OEM厂商和SDN软件专家提供过这样的工具。”
    
    赛灵思公司通信业务部副总裁Hemant Dhulla表示:“赛灵思正将各种全新软件设计技术与All Programmable芯片产品相结合,致力于让新一代更智能网络和数据中心实现更多的可能。SDNet在灵活性、功能和生产力方面取得了革命性突破,加上赛灵思All Programmable器件的高度灵活性,打造出了业界首款针对软定义网络的软件定义数据层解决方案。”
    




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次