处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI方案秀:节能90%的智能占位传感解决方案

TI方案秀:节能90%的智能占位传感解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-13
Solution name: 智能占位传感解决方案

Target application: 用于探测和计算给定区域内人数,非常适合于需要进行高度控制应用;楼宇自动化系统。




Unique features:

TI 智能占位传感 (IOS) 是一种新的视觉方法,用于探测和计算给定区域内的人数,非常适合于需要进行高度控制的应用。如果空间被间歇性占用并且其中的灯光和 HVAC(制热、通风与空调控制)系统通常在空间处于空闲时仍处于开启状态,则此技术就再适合不过了。适用的应用包括办公室、教室、复印室、休息室、储藏室、会议室、仓库、走廊等等。相反,调度通常适合大型区域,例如整栋大厦和多个具有相同调度安排的相邻空间。调度通常还适合这样的公共空间,即其中的占用情况通常可以预测并基于调度安排 — 或者即使空间未被占用,也需要开着灯,例如大厅。要为大楼提供准确的自动灯光关闭控制,可能需要一组调度器件和占位传感器。占位传感器可以为私人空间提供局部控制,而调度面板则可以根据操作计划为大楼提供全局控制。

在成本节约方面,智能 HVAC 控制的成本比单纯照明的成本要高,这是因为任何特定空间的制热、通风与空调控制都需要花费成本。在美国,HVAC 气流是根据 OSHA(职业安全与卫生监管)调节的,它与房间能够容纳的多人数相关联。因此,如果没有传感器,房间就必须根据它能容纳的多人数(座位容量)在工作时间内通风,这势必会浪费大量的能源。IOS 系统可以准确计算人数,并可根据实际占用情况准确调节 HVAC 气流。

IOS 的另一个潜在用途就是针对完善的楼宇自动化系统优化会议室的使用。IOS 可以提供有关已计划但从未有人参加过的会议的反馈信息。可根据所提供的信息将未使用的房间列在公开的调度表上,或者通知用户他们需要取消从未有人参加过的定期会议。

朝着绿色环保发展,智能占位传感器提供了一种用于完成此任务的方法,使用此类设备可以显著节省能源:教室中可节省 40% 至 46%、私人办公室中可节省 13% 至 50%、休息室中可节省 30% 至 90%、会议室中可节省 22% 至 65%、走廊中可节省 30% 至 80%,储藏室中可节省 45% 至 80%。除了可程度地降低能耗以外,占位传感器还可以通过指示区域已被占满来确保安全。

今天,某些技术将 PIR(被动红外)之类的创新技术和超声波技术融入到占位传感器中。而 TI 的视觉方法则采用 DaVinci™ 数字媒体处理器来执行所需的所有视频分析。一般而言,智能占位传感系统主要由以下几个部分组成:数字媒体处理器(包括视屏分析引擎)、影像传感器、工业接口、低功耗无线连接、电源管理器件(由 12V – 24V 电源供电)和用于防止电源故障的电池管理器件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次