处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

128M容量高精度高性价比国网集中器解决方案

128M容量高精度高性价比国网集中器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-12
方案简介:

本方案的集中器遵循集中器国网标准的应用参考设计,采用高性能32位嵌入式 RISC CPU硬件平台、自主开发的嵌入式软件系统、 GPRS 移动通信和高精度电能量等技术研制而成的新一代用电现场服务与管理终端产品。该集中器功能强大、操作 简单、运行稳定、维护方便、能够满足大用户用电管理、配变监测、远程抄表等多方面的应用需求。它具有采集精度高,可靠性高、存储容量大、开放性好、性能价 格比高等特点,是配、用电管理系统的理想配套产品的设计方案。

方案框图:


方案参数规格:

1、ARM926EJ-S内核,工作频率可达456MHZ
2、高达128MB Nand Flash
3、带64MB DDR2
4、USB OTG 接口,提供主机接口和从机接口
5、内置MAC接口,通过MII和外部PHY芯片连接
6、2个PRU模块,每个模块可以配置成4个串口
7、3个硬件串口

方案实物图:


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次