处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TriQuint推出首个802.11ac+Wi-Fi射频解决方案

TriQuint推出首个802.11ac+Wi-Fi射频解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-12
方案优点:
*  为802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙提供了一个完整的解决方案,可简化其射频设计。
*  更长的操作距离, 提供多达 2dB 更高的输出功率,更佳的效率,更快的连接


随着全球无线互联应用的蓬勃发展,消费者希望移动设备具有越来越快的下载速度,以支持视 频流和其他多媒体应用。新IEEE 802.11ac标准的数据传输速率可达1.3GB/秒,是现行802.11n Wi-Fi标准的三至四倍。据 In-Stat 预测,至2015年802.11ac设备出货量将达到10亿部。


近日,技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司,推出面向下一代移动设备的业内首个802.11ac Wi-Fi解决方案。除了支持更迅速的下载, TriQuint 的TriConnect™产品 TQP6M9017高性能WLAN模块还支持更远距离的连接,从而改进用户的无线连接体验:由于功率输出技术的进步,其连接距离比其获奖的上一代产品长近60%。



“TriQuint面向移动设备的首个802.11ac解决方案模块处于该技术发展的前沿。目前已有世界知名厂商为其下一代智能手机而选择了我们的新型高性能TriConnect™元件,另外一个芯片供应商也在其参考设计中使用了该元件”,TriQuint半导体公司移动设备全球营销副总裁Shane Smith表示,“我们的802.11ac技术专长还扩大了我们在诸如家庭视频分配等信息应用市场的未来机会。”

TriQuint的TriConnect™ TQP6M9017是一种高集成度的双频带WLAN模块,它为802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙应用提供了一个完整的解决方案,可帮助设备生产商简化其射频设计。在一个超小型4x4毫米封装,这个模块将两个针对2.4和5 GHz频带的功率放大器与开关、滤波、Balun转换器和其他元件集成在一起。

TriQuint的TriConnect 802.11ac移动解决方案的优点:
TriQuint 的集成式WLAN解决方案可使移动设备生产商减小印刷电路板尺寸,同时提供优于竞争技术的多项性能优势:
•    更长的操作距离 – 更出色的弱信号放大功能支持更长的无线连接距离;比前代产品提供多达2dB更高的输出功率
•    更佳的效率 – 更长的电池续航时间意味着能够更好地满足当今的多任务、移动生活方式对长时间不受限制的Wi-Fi连接需要
•    更快的连接 – 快速的数据传输提供更迅速的下载,为视频流和其他数据密集型应用提供更愉悦的消费体验

新TriConnect™ TQP6M9017模块利用了TriQuint在移动设备领域取得成功所依赖的集成专业知识和优异性能。TriQuint的获奖WLAN模块广泛用于全球许多制造商的智能手机和平板电脑。TriQuint自2009年以来的Wi-Fi模块出货量已近3亿个,WLAN收入在2010-2011年间翻了近一番。TriQuint的TQP6M9002双频带Wi-Fi功率放大器(TQP6M9017的上代产品)此前已入选中国《电子技术应用》杂志网络和电信类2011年度产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次