处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Flash不会只「屈就」SSD应用

Flash不会只「屈就」SSD应用
来源:互联网 时间:2014-04-21

    在固态硬碟(SSD)正被市场疯狂采用的此时,我知道这个标题感觉不太礼貌,但这种装置只能说是产业界着眼于快闪记忆体(flash)的储存性──也就是储存的资料即使在装置断电后仍能有效保存,又称作「非挥发性(nonvolatility)」──所七拼八凑开发出来的产品。

    因为具备非挥发性,人人都认为这种记忆体应该被拿来应用在性储存,而且一定得被当作个磁碟来管理。在过去五十多年来,产业界在储存管理技术领域投入相当多的心力,特别值得一提的是多伺服器虚拟化环境(multi-server virtualized environment),让不同的伺服器能存取共享储存空间。

    在这里「一致性(coherency)」是个问题,必须确保版本的资料是储存在一个命中注定的位置上,其他任何可能导致不一致的因素都有可能造成不可逆的资料毁损。

    通常如果你选用快闪记忆体做为储存装置,然后因为方便使然,认为它应该要装在一个采用磁碟机介面的2.5寸小盒子里,这样才容易从伺服器机柜前方安装──也就是说它基本上长得跟传统硬碟机(HHD)一样、只是读写速度更快。因为如此,大家都会把固态硬碟的价格拿来跟传统硬碟机相互比较,这种想法是不对的。

    快闪记忆体是记忆体元件,把它拿来跟 DRAM 比较,快闪记忆体的性能超级可怕的好,而且成本大概只有二十分之一;这让快闪记忆体很合理地适合做为DRAM与硬碟机之间的记忆体层,甚至不需要利用到它的储存性。

    实际上,你如果忽略快闪记忆体的储存性,会发现它具备更有说服力的优点;当你不信任快闪记忆体能在系统断电时仍能保存资料,就可以把它当作DRAM来看。此时DRAM资料管理演算法已经被充分验证,这里没有什么一致性的问题,因为DRAM资料并不会被视为具备性,除非它是被写入共享储存装置中。

    随着时间推移,产业界对快闪记忆体的态度将会改变;未来处理器主机板将会有两种记忆体汇流排,一种是DRAM用,另一种是快闪记忆体用,而且后者将采用创新的快闪记忆体介面。上述两种记忆体的管理,则会由档案系统与核心逻辑晶片组来执行,电脑使用者若想改善系统性能则会面临更多选择:是要升级DRAM、快闪记忆体还是其他东西?

    以上的改变应该还要好几年才会发生,尽管事实上英特尔(Intel)早在2010年就曾经提出过类似的方案;此外IBM与SanDisk现在已经推出采用NAND快闪记忆体、相容DDR 3的DIMM。我预估NAND快闪记忆体在至少三年内不会取得主流处理器晶片组支援,但这只是个猜测,毕竟英特尔已经有那样的技术,大可以在今年推出新晶片组之前后一刻决定采用。

    随着运算DRAM介面转向一种更奇特的技术,很有可能未来推出的电脑将会采用无法升级的DRAM,而系统升级将于在主机板上增加快闪记忆体;在这种模式下,DRAM将开始扮演类似于处理器快取记忆体的角色。

    这种趋势发展是非常合理的。市场研究机构Objective Analysis 在2011年发表的报告(PC用NAND快闪记忆体将如何蚕食DRAM地盘?)就发现,透过近300项测试基准,1美元价值的快闪记忆体能带来的系统性能提升,远高于同样1美元价值的DRAM。以上的测试前提是系统需要满足某个小量的DRAM需求,大概在1~2GB之间、端看基准不同。

    许多资料中心的系统管理员已经发现到这一点,并且开始寻求将固态硬碟添加到系统中、好让他们能缩减对DRAM需求的方法。在此同时,共享储存设备与硬碟机还是会继续存在;硬碟机能为爆炸的巨量资料需求提供经济实惠的储存,而共享储存设备则提供一致性的资料储存空间,对虚拟化系统来说不可或缺。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次