处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Harmonic在视频编码上选择Altera解决方案

Harmonic在视频编码上选择Altera解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-04-10

   Altera的H.265增强运动估算引擎结合服务器软件,增强了4Kp60性能,效率比x.264提高了近60%。



   北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布,在视频交付基础设施方面的Harmonic公司选择了Altera的4Kp60 H.265增强运动估算引擎(EME)来实现4Kp60内容,这是基于Altera公司Stratix® V FPGA的服务器协处理解决方案,极大的提高了Harmonic纯压缩引擎的效率和性能。Altera的Stratix V FPGA结合Altera及其合作伙伴经过优化的IP,支持Harmonic市场的编码技术,实现了4Kp60实时性能,与业界目前的其他主流方案相比,有效的降低了功耗,减小了机架占用空间,也减小了对CPU处理资源的需求。Altera的EME卸载了服务器类CPU,节省了宝贵的CPU周期,保留了更多的处理资源,因此,其效率和视频质量目前是业界的,而且还为今后的改进预留了足够的空间。

   在4月7号至10号拉斯维加斯举办的2014年度NAB展览上,Harmonic # SU1210展位以及Altera # SU11110展位上展示具有4Kp60实时性能的产品。这些产品采用了Altera的高级系统开发套件,满足了严格的4K甚至是8K视频传送和处理需求。

   在NAB上同期发布新闻的时候,负责管理Altera视频编解码解决方案的Mark Hoopes评论说:“视频数据流的爆炸式增长消耗了大部分网络带宽,用户则希望随时随地看到更多的视频内容,而且要有质量很好的视觉体验,这促使采用高质量H.265编码器,典型的比特率要降低50%,这些需求非常关键。要实现这些,与传统的H.264或者MPEG-2相比,应大幅度提高处理能力。Altera强大的EME解决方案降低了CPU处理需求,供应商的产品不但能够很好的满足目前的需求,而且未来开发的产品也将是业界效率、质量好的H.265解决方案。”

   Harmonic公司产品市场部副总裁 Tom Lattie评论说:“我们的H.265软件与Altera的EME解决方案硬件加速功能相结合,客户能够实现令人惊奇的4Kp60视频质量,通过降低功耗,减小机架空间,还降低了资金和运营开支。完整的解决方案是软件和硬件可编程的,支持今后不断改进算法进行现场更新。”

   NAB出席人员可以访问Altera展位,观看4Kp60 H.265现场编码演示,了解解决方案怎样增强他们的4K或者多通道HD H.265路线图,与其他解决方案相比,缩短产品面市时间,进一步提高总体性能,降低总体拥有成本。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次