处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美荣获美国防部颁发的“可信设计”认证

安森美荣获美国防部颁发的“可信设计”认证
来源:EEWORLD 时间:2014-04-03

   安森美半导体凭借早前已获得的“可信晶圆厂”、“可信代理人”及如今获得的“可信设计”认证,能够为客户实施从初始ASIC设计到晶圆制造的完整流程。

   2014年4月2日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)位于美国爱达荷州Pocatello的工厂已获美国国防部(DoD)国防微电子业务处(DEMA)认证项目授予“可信设计”资质。这设计认证加上公司此前已获得的“可信晶圆厂”和“可信代理人”认证,使安森美半导体成为也能够提供可信专用集成电路(ASIC)设计资源的极少数“可信晶圆厂”供应商之一。

   这认证项目是美国国防部确保美国军事及国家安全应用使用的电子元器件可信及安全之策略的一部分。认证成为要求并变得更加关键,因为微电子行业所有领域从美国向海外的迁移不断增多,而同时美国军事及国家安全机构对高性能ASIC的需求持续扩增。

   这新的“可信设计”认证使安森美半导体拥有从设计通往晶圆制造的流程。公司在爱达荷州的项目工程团队如今能够专注于客户设计而无须忧心第三方干预,加速复杂ASIC的设计周期时间,且在降低项目总成本方面受益匪浅。凭借“可信设计”认证,安森美半导体能够在其爱达荷州Pocatello工厂(包含40,000平方英尺(约3,716平方米)的制造洁净室制造空间)及俄勒冈州Gresham工厂(包含超过100,000平方英尺(约9,290平方米)的洁净室空间),配合110纳米(nm)、180 nm、0.35 μm及0.5 μm标准单元数字设计。

   安森美半导体军事/航空、数字、定制代工、集成无源器件(IPD)及图像传感器产品副总裁Vince Hopkin说:“达致‘可信设计’认证彰显我们技术专知、工厂、工艺及产品的极高品质和安全性。‘可信设计’资质,以及公司此前荣获的‘可信晶圆厂’和‘可信代理人’认证,使安森美半导体能够进一步优化我们的客户服务,达致更高的效率,帮助降低新设计的总成本及加快上市时间。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次