处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Netronome推出可实现SDN和NFV设计的数据平面硬件和软件

Netronome推出可实现SDN和NFV设计的数据平面硬件和软件
来源:EEWORLD 时间:2014-04-02

    中国深圳 – 2014年4月2日 —业界的软件定义网络(SDN)数据层面处理方案提供商Netronome 公司今日宣布:推出一种可快捷实现软件定义网络和网络功能虚拟化(NFV)的平台架构方案,该方案采用硬件加速网络卡(NIC)与通用服务器配合,大大加快了虚拟交换的实现。此次发布的新产品包括一个完整的、采用PCIe Gen3接口的、处理能力可达200Gbps的FlowNICTM流处理智能加速卡系列,以及一个全新的FlowEnvironment 软件包,两者结合使用可为虚拟交换的卸载和加速提供基于标准的API和配置协议。


     “Netronome 解决了智能网络节点在实现虚拟交换时的可扩展性问题,在这些网络节点上需要支持速的网络吞吐量和高密度的I/O接口,同时还要保持基于软件的网络边缘(edge)的快速演进能力。” Netronome公司创始人和首席执行官Niel Viljoen说,“借助对任何虚拟化服务器的广泛适用能力,这些新产品专门针对运行网络和安全应用的服务器进行了优化,例如SDN 安全设备、SDN网关和NFV 设备。”


    超大规模数据中心正在主导一场影响运营商和企业级网络设计的变革。复杂的网络基础架构将要被替代,新架构采用基于商用交换芯片的简化数据包处理内核,以及全新的、基于软件的智能网络边缘。智能网络边缘由标准服务器组成,它们负责运行业务应用软件、提供网络和安全业务;同时还实时地在遍布于一个复杂覆盖网络的虚拟机之间协调数据交换。这些网络功能都在一种虚拟交换中实现,从而消耗了宝贵的处理资源。因此,复杂和多变的业务负载同时大大降低了应用和联网性能。


     “多年以来,NTT 通信公司在推进SDN技术方面一直处于地位,在我们的云计算、数据中心和网络服务中都实现了商用,” NTT通信公司董事兼服务基础设施资深副总裁Yukio Ito先生说,“我们正在评估Netronome提供的,包括处理器、软件和智能加速卡的解决方案,并且期待通过和NTT 创新研究所的密切合作,能够把这些产品用在Cloud-VPN 网关中来扩展我们的SDN应用服务。”


     “在各种数据中心部署中,FirePower 平台一直以来都在设立性能和安全有效性等方面的业内标准,”思科工程副总裁Tom Ashoff说,“Netronome 的流处理器和软件给我们提供了更多的功能组合和可编程性,让我们继续同步跟进这些超大规模网络的快速变化。”


    Netronome的 FlowNIC-6xxx系列将业界的性能和端口密度整合在一片PCIe3.0适配卡上,该系列包括双口40G、4口40G、单口100G和双口100G等多种以太网可选规格。这些智能加速卡支持多达4条PCIe3.0x8总线,为标准的单处理器、双处理器和四处理器服务器提供了无与伦比的主带宽。这些智能加速卡带有216颗可编程处理内核,以能够与快速更新的SDN协议和标准保持同步。此外,它还提供额外协处理硬件加速器,以支持加解密算法、纳秒级时间戳、SRIOV、VMDq和RoCE等功能。大容量的片上及板载存储器能够支持多达2400万条流表输入和12.8万条通配符规则,以满足严苛SDN和NFV应用的要求。


    Netronome的全新FlowEnvironment软件提供了超过20倍的虚拟交换性能,并极大地提高了每台服务器支持的虚拟机数量。FlowEnvironment遵从多种标准,支持Open vSwitch (OVS)2.0、Openflow1.4、Intel DPDK,以及诸如NV-GRE 和VXLAN等网络虚拟化协议。 这套产品化的软件提供标准的API,它也得到了Netronome的、包括处理能力可达400Gbps的所有FlowProcessors™流处理器的支持,同时它也得到了现有NFE32xx系列加速卡以及全新的FlowNIC-6xxx系列智能加速卡的支持。


    Netronome可面向原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)以及超大规模网络运营商提供其流处理器、软件以及FlowNIC智能加速卡,其完整的解决方案可以向Netronome直接购买,可以通过Netronome完善的合作伙伴和供应商体系购买。


    “令我们倍感兴奋的是,有如此众多的客户和合作伙伴已经选择使用Netronome处理器、软件以及网络加速卡来实现其SDN及NFV愿景。”Netronome资深市场副总裁 Jarrod Siket说,“这套完整的解决方案让我们的客户受益匪浅,可使其在标准服务器上就能发挥出利用线缆极速的网络处理性能,同时把过去浪费掉的、宝贵的计算资源重新应用于需要它们的业务和应用上。”


    Netronome亦宣布该公司此次发布的FlowNICTM智能加速卡系列和FlowEnvironment 软件包即日起在中国全面上市,并通过当地的合作伙伴提供面向客户网络和应用的全面解决方案。在2014年4月2-3日于深圳举办的2014 年英特尔信息技术峰会(IDF14)上,Netronome将展示其从基于英特尔22纳米3D三维晶体管工艺的业界性能的流处理器、NFE32xx系列加速卡、全新的FlowNIC-6xxx系列智能加速卡和FlowEnvironment软件。


    “Netronome在中国已耕耘多年,深切地感受到了中国各种网络运营商和设备制造商对网络技术的需求,尤其是当前他们对SDN和NFV等新兴网络技术与应用的渴望,”Netronome中国区总经理窦忠辉补充道。“中国网络科技与应用的跨越式发展,需要从基础芯片等底层技术开始就要提供极大的可扩展性与灵活性,并对网络虚拟化、网络安全、深度包检测和智能负载均衡等等先进应用提供高效的支持,而Netronome现有的全球性能的流处理器和基于其上的NFE32xx系列加速卡,加上新推出的FlowNICTM加速卡系列和FlowEnvironment 软件,将全面响应中国网络运营商和设备制造商的需求。”
 
来自其他厂商和机构的评论
    “SDN和NFV是两个新兴应用,原始设备制造商和原始设计制造商正应用基于x86的设计来实现它们。Netronome的新软件和网络加速卡得到其NFP流处理器的强大支持,该处理器已经成为经过现场证明的、使x86完美适用于这些新兴领域的协处理器。”
——Linley首席分析师Bob Wheeler




“Advantech在业界已经提供了多样化的、基于x86的网络平台。通过在我们的下一代产品中紧密地集成Netronome的流处理芯片,并增加诸如OpenFlow这样基于开放标准的平台软件,我们创建一个全新的设备种类,它将流和业务处理能力独到地组合在一起。这些新平台将更大的灵活性和更高的性能交到客户手中,这样他们就可以快速地响应不断变化的市场需求,更快地从SDN中获得更大的价值。”
——研华网络与通信集团x86解决方案高级总监Peter Marek


 “可实际运行的SDN和NFV环境需要硬件才更高效——这不仅仅是与软件有关。Netronome通过在其新的芯片设计中集成关键的SDN、OpenFlow和NFV功能,在数据平面领域中实现了创新。服务提供商将希望验证在设备中使用这种芯片来实现其SDN和NFV部署的可能性。”
——市场研究公司Infonetics Research首席分析师Michael Howard

 “Xinguard的SDN系列产品被广泛用于OpenFlow网络解决方案。当应用程序需要支持大量的流、高吞吐量和额外的计算资源的时候,Netronome的流处理解决方案帮助客户克服了普通交换解决方案的局限性。”
——Xinguard股份有限公司首席执行官许志凯

 “SDN正开始从实验室和早期用户向网络主流的过渡。Tallac很高兴能与像Netronome这样的技术提供商携手合作,通过为现在既有网络和决策者证明OpenFlow的价值和厘清SDN的优点来加速这一转变。”
——Tallac Networks联合创始人和首席解决方案架构师Matt Davy


 “借助虚拟化技术,网络行业正将业务感知直接嵌入到基础设施之中,以增加灵活性、利用率和运行效率。通过将Qosmos 的网络智能技术与Netronome的FlowEnvironment软件和FlowNIC加速网卡相结合,COTS服务器可以以业界所需的吞吐量和延迟来提供先进的全状态L4-L7检查技术。”
——Qosmos首席技术官Jerome Tollet


 “汉柏(Opzoon) 是一家的、为政府和企业网络提供云计算和数据中心联网解决方案的供应商。Netronome的技术使得标准服务器能够完美应用于下一代数据中心,即使面对诸如为传统IP/MPLS网络连接SDN网关这样苛刻的应用场景。”
——汉柏基础网络事业部总经理王博

 “SDN和NFV为AIC拓展自己设备解决方案的业务覆盖范围创造了新的机会,而这些方案设计中的许多虚拟化网络功能都需要借助Netronome加速卡和相应软件所提供的特有加速能力来实现。”
——AIC首席架构师及工程副总裁CT Sun

 “作为CSC旗下的ServiceMesh公司,很高兴能够在近的TM论坛演示中展示通过我们Agility云管理平台来管理Netronome的SDN网关。 我们期待在我们的SDN管理功能上增加对OpenFlow的支持,从而扩展与诸如Nentronome这样的业内公司之间的合作,并且为我们的客户提供完整的云管理解决方案。”
——Service Mesh/CSC 董事兼全球现场运营总经理James Houghton

 “Netronome的流处理器和相关软件非常适合我们面向下一代网络设计的产品。Netronome提供的大规模的、基于流的处理能力可应对挑战性的网络需求。”
——中兴通讯交换机产品线总工程师夏迎春

 “PLUMgrid的平台为OpenStack在不同的公有云和私有云管理程序间提供了可靠的虚拟网络基础架构。通过采用Netronome的解决方案,PLUMgrid的多租户虚拟网络域解决方案可以很容易地在MPLS骨干网络上实现扩展,跨越在SDN的控制下的多个网络节点。”
——PLUMgrid创办人及首席技术官Pere Monclus

 “Procera的网络应用可视化库(NAVL) 采用先进的技术,以准确识别动态应用程序和协议。保持很少的x86处理能力和内存资源占用,对于高性能的DPI应用必不可少。通过利用Netronome的FlowEnvironment软件中提供的标准API接口,以及NAVL引擎与Netronome的FlowNIC协同工作,可在标准服务器环境下,在提供高性能的同时还能够提供无与伦比的分类精准度。”
——Procera产品管理总监Shawn Sweeney

 “ Netronome在帮助TM论坛展示SDN应用场景方面扮演了一个重要的角色,这些场景在我们与开放数据中心联盟(Open Data Center Alliance)的合作项目中加以定义。Netronome方案与OpenStack兼容云管理系统的紧密结合,表明SDN技术已经具备商业化应用的条件。”
——TM论坛企业云计算领导委员会主任Bob Cohen

“开放网络基金会(Open Networking Foundation)的使命是推进开放SDN的采用,同时我们正在将OpenFlow协议确立为控制平面和转发平面之间的标准接口。我们很高兴地看到我们的成员公司以身作则并在基金会工作项目中投入大量资源,并基于我们OpenFlow 1.4协议开发数据中心商业应用。”
——开放网络基金会执行董事Dan Pitt

 “Lanner以我们业界的设备服务了大部分的网络通信市场。目前许多面向数据中心的新兴商机都需要符合业界标准的硬件加速,Netronome的解决方案特别满足我们共同客户对其新产品设计的各项要求。”
——Lanner营销副总裁Terence Chou

 “SDN已经推动了硬件和软件的非捆绑潮流,并不断推动通用服务器平台的使用。然而,许多高性能的应用要求通过网络加速来提高性能。 Silicom把来自诸如Netronome这样的公司的处理及软件解决方案,扩展到OEM及ODM的高产量硬件解决方案之中,Silicom是这方面的。”
——Silicom首席执行官Shaike Orbach

 “ Netronome的NFP- 6XXX流处理器利用了英特尔22纳米突破性的3-D TriGate技术,从而可提供无可匹比的性能、门密度和功耗效率的完美结合——所有这些都是超大规模数据中心重要的要求。 ”
——英特尔技术与制造副总裁兼英特尔定制代工业务总经理Sunit Rikhi

 
支持性资源
    请在Twitter、Facebook和LinkedIn等站点了解Netronome的新闻。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次