处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

医疗应用Colorimetrix:智能手机变移动医疗设备

医疗应用Colorimetrix:智能手机变移动医疗设备
来源:互联网 时间:2014-04-01
    近年发展起来的手机应用可以让医生和病人更清楚更便捷地监测糖尿病,肾病和尿道感染的情况,未来将会用于发展中国家减缓和限制传染病的蔓延。这个由剑桥大学的研究人员开发、名为 Colorimetrix 的APP可以在家,临床上或者远程环境下使用,能够准确地进行基于颜色的比色测试,而且可以将病人的医疗数据直接传送到专业医疗人员手里。

  廉价和便携式的的即时检测(point-of-care)诊断学有潜力突破现今病人筛检方面的限制,实现医疗护理分散。然而,即使经验丰富的医护人员的诊断也会受到设备缺陷的影响,特别是在发展中国家,通过发展可行的诊断方法克服这类困难可以减轻医护人员的负担。

  由于测试剂盒的便携性,小巧性和易用性,在医疗监测,药品检测和各种环境分析方面比色测试在全世界广泛使用。典型的测试纸条, 通过溶液中的颜色变化来显示检测结果,以颜色的深度确定溶液的浓度。然而,无论是在家还是远程环境下使用,都很难对这类测试进行准确地读数,误读十分常见,导致了诊断或治疗的错误。专业的实验室仪器例如高敏感度分光光度计或者专业测试读数器可以自动分析数据,然而这些设备过于昂贵和笨重。

  新型Colorimetrix app可以让比色测试精确读数变得更容易,而且你身上只要有一个手机就能进行。App利用手机的摄像头和一种算法就能在几秒钟内将测试数据转化成浓度数值显示在屏幕上。

  

  将尿液,唾液或者其他体液放入测试剂盒后,用户只要把测试结果拍下来,app分析剂盒的颜色并与预制的标准比较,然后在手机屏幕上将数值结果显示出来。测试结果结果可以储存下来并发送给专业医护人员或者直接交给手机分析诊断。

  

  该 App可以在家、临床上或者资源有限的环境下使用,兼容安卓和IOS系统。在初次实验室测试中,该app在无需任何外部设备的情况下可以准确读取显示商业 尿液测试条上的尿糖,蛋白质以及pH浓度。具体细节已在Sensors and Actuators B: Chemical.期刊上发表

  该app不止是一个实验室应用,病人还可以通过它来监测糖尿病或者作为一个公共健康设备,实时地发送医疗数据给专业人员。该项研究的主管化学工程和生物技术的在读博士Ali Yetisen说,该app在发展中国家有对抗艾滋病,肺结核和痢疾的潜力,移动医疗的概念正在成为现实。通过快速获得的数据发送给医生或集成实验室,可以减缓和限制传染病的蔓延。

  除了开发医疗应用以外,研究人员正计划公开发布这个app用于其他比色测试,例如作为实验室设备,兽学诊断法和环境筛检工具。

  开发app的Dr Leo Martinez说,购买该app作为实验室设备,可以节约诊所和研究机构开支。该团队正计划在Addenbrooke医院使用该app作为肾功能以及感染的临床检测。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次