处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

RS为树莓派扩充无线连接解决方案

RS为树莓派扩充无线连接解决方案
来源:互联网 时间:2014-04-01

    RS提供的树莓派产品采用Wi-Fi和射频技术,提供低成本、低功耗无线功能
 
    中国,北京,2014年3月31日消息 - 的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components(RS)为其不断增长的树莓派计算机系列新增两种无线连接产品。这两种新模块分别采用Wi-Fi和小功率射频技术构建而成,为移动设备等要求低成本、低功耗、小型化解决方案的应用提供无线接口能力。



 
无线nano USB适配器

 
    种模块是来自Edimax的无线nano USB适配器,通过树莓派USB端口中插入的微型适配器,来提供符合IEEE802.11b/g/n无线协议的高速Wi-Fi功能。该适配器支持的传输速率高达150Mbps,比标准的11g连接快三倍,是大批量数据传输的理想之选。这种智能适配器根据距离和CPU卸载来调节传输输出,可在无线功能闲置状态下将功耗降低20%到50%。它可采用Wi-Fi保护设置(WPS)进行配置,提供一个简单、安全的无线网络。
 
    模块二是来自LPRS的Connect2Pi,也使用USB无线设备与树莓派之间实现“即插即用”连接,但采用的是低功耗射频收发器技术,可与任何支持串行通讯的设备(例如另一台树莓派)之间提供双向链路。频率、带宽、输出功率和数据传输率均可配置,保证多台设备通讯时相互之间以及与其他射频设备之间不存在干扰。由于采用射频技术,因此与Wi-Fi或蓝牙等其他无线协议相比,覆盖范围大幅提高(200米,具体取决于地形),而功耗却大幅降低。主机设备在与覆盖范围以内的其他主机之间收发数据时,每数据包中的数据可达180字节,对于“传感与控制”应用尤其有用。设备有433MHz和868MHz两种型号,并包含一体化SMA天线。另有该产品低功耗射频模块套件,配有双收发器而非单收发器。
 
    全部三种树莓派无线产品均可从RS库存中购买,当日即可发货。
 






ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次