处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST与Wyplay联合推出卫星广播机顶盒参考设计

ST与Wyplay联合推出卫星广播机顶盒参考设计
来源:EEWORLD 时间:2014-03-29

    功能丰富的开源机顶盒中间件开发平台,点燃终端用户的创新热情 。
 
    中国,2014年3月27日 ——面向主要付费电视运营商的软件解决方案开发商Wyplay和横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)联合推出新款的卫星广播机顶盒参考设计,该解决方案实现了Wyplay为意法半导体基于ARM®架构的系统芯片处理器 (Cannes、Liege2、Monaco和Orly)开发的开源Frog by Wyplay机顶盒中间件。
 
    Frog是一个以Wyplay软件解决方案为中心的机顶盒应用开发计划,以资源共享模式提供给数字电视开发生态系统的全部上下游企业,包括芯片组厂商、设备厂商、独立软件开发商、软件服务提供商和电视运营商。
 
    通过Frog计划,Wyplay为会员企业的开发人员提供一个基于意法半导体硬件、移植了Wyplay软件解决方案的硬件平台。这个硬件平台既是一个一揽子解决方案,又为付费电视运营商进一步提供定制化服务。
 
    的Frog参考设计硬件的核心是集成意法半导体Orly STiH416系统芯片的多模卫星/ IPTV 解码器。此外,鉴于全球主要大多数收费电视用户都是通过卫星数字电视广播(DVB-S/S2)标准收看电视节目,这个参考硬件还支持DVB-S/S2数字电视广播技术。
 
    向这个参考硬件移植Frog软件依靠的是意法半导体的“SDK2”软件环境。该开发环境是为向意法半导体ARM架构系统芯片移植软件提供了一个简易原生的路径,适用于包括‘Cannes’和‘Monaco’系列产品以及近发布的Liege2广播机顶盒SoC在内的所有ARM架构SoC。
 
    参考平台让运营商能够使用完整、可靠和集成式 Frog环境自由开发自己的应用,鼓励为消费者带来更多功能和提高运营商收入的产品创新。在大多数广播基础设施准工作完成后,开发人员就可以集中精力扩大服务开发投入。 
 
    意法半导体事业部副总裁兼统一平台产品部总经理Hervé Mathieu表示:“在选用意法半导体平台后,运营商的自信心将会更高,因为他们将会拥有一个完成的开发环境,在一个不断变化的快速增长的高度分化的市场上,Frog行动将会扩大我们产品的人气。”
 
    Wyplay首席执行官Jacques Bourgninaud表示:“新Frog参考硬件是我们硕果累累的合作历程中的阶段性成果。参考设计为我们的Frog许可用户提供一个高性能平台,准许收费电视运营商实现创新的应用范例,例如3D用户界面、转码、家庭媒体流等更多功能。”
 
    基于意法半导体硬件的Frog by Wyplay参考硬件将于2014年4月通过Frog开发社区门户网站开始接受Frog许可用户的订购。
 



















ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次