处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

疑似iPhone 6后盖设计图曝光 屏幕尺寸更大

疑似iPhone 6后盖设计图曝光 屏幕尺寸更大
来源:腾讯数码 时间:2014-03-28
苹果iPhone 6触控屏尺寸将会增大已无悬念,但该机在外形上会有怎样的变化则可谓传闻颇多。日前, Pingwest网站曝光了疑似下一代 iPhone的后盖设计图,并显示该机相比过去边角趋于硬朗,并且确实拥有更大尺寸的触控屏。从此次曝光的疑似下一代iPhone后盖设计图来看,其外形上的变化便是边角部分的弧度相比过去要小许多,而且和现在的iPhone 5s相比机身还要宽了不少。
疑似iPhone 6后盖设计图曝光 屏幕尺寸更大

此外,这款疑似下一代iPhone后盖设计图显示其长度为150毫米、宽85毫米,因此假如苹果没有取消Home键的想法的话,那么则意味着该机有可能会配备4.7英寸的触控屏。
而在此前,日本配件厂商也曾经泄露了所谓iPhone 6的保护套,所显示的信息同样是相比过去的iPhone 5s等机型,所配备的保护套体积增大了不少,并且背面摄像头和闪灯的布局也有所变化,这说明未来的iPhone 6确实配有尺寸更大的触控屏,并且在局部设计上有所变化。此外,还有消息称,iPhone 6还会采用蓝宝石玻璃,PPI将达到441,但目前尚不清楚具体的分辨率。
增加NFC天线
而来自产业链的消息称,苹果iPhone 6确有4.7英寸和5.5英寸两种触控屏尺寸,而处理器部分则会采用台积电的20nm制程A8芯片,配有1GB LPDDR3内存,摄像头仍为800万像素。此外,相比过去而言该机还有可能支持NFC近场通信技术,至少在后盖上有很小的NFC天线。
苹果iPhone 6还会搭载全新的iOS8系统登场,该系统目前得到的信息将是主攻健康功能,并可能会整合iWatch。据悉,iOS8系统当中将新增名为“Healthbook”的应用,能够从动作协处理器和iWatch的传感器当中收集到健身相关的数据。不过,由于iOS7系统已经带来了彻底的视觉调整,所以iOS8在界面设计上不会有太多的改动,而是会将重点放到诸如苹果地图和Siri的提升,以及通过新的移动支付系统强化Touch ID的功能等方面。
或将9月发布
而随着每年一度的WWDC大会的临近,不少人都在期待苹果能够尽快推出下一代iPhone。不过,根据国外媒体的报道称,本次大会苹果可能会推出iOS 8系统和全新智能可穿戴设备iWatch,而苹果新一代iPhone则依然会在今年9月跟大家见面,这是苹果的既定的节奏,今年也不会例外。
同时美国知名财经周刊《巴伦周刊》发文表示,外界普遍传闻下一代苹果iPhone将配备更大的显示屏,这将会推动不少iPhone的现有用户升级手中的设备,也会让不少转投其他品牌的用户回心转意。所以在此利好的刺激下,苹果股价有望在未来的一年里上扬20个百分点。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次