处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

烽火通信选用Lantiq方案开发LTE宽带网关

烽火通信选用Lantiq方案开发LTE宽带网关
来源:EEWORLD 时间:2014-03-22

    德国慕尼黑/纽比贝格和中国上海-2014年3月18日-为宽带接入和家庭联网提供芯片和软件的供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:信息通信领域产品和综合解决方案供应商烽火科技集团在其下一代LTE网关中选用了Lantiq的解决方案。这种高性能、高性价比的网关解决方案专为中国市场而开发。

         

 

    经过现场验证并得到广泛部署的Lantiq GRX288宽带网络处理器为烽火科技的全新网关提供了强大的处理能力,并利用Lantiq Direct LTE方案提供了的路由性能。这些创新的设计与开发,以及各项前沿的功能满足了消费者和市场对4G/LTE技术的期待。

    LTE宽带网关这一细分市场也从中国及全球快速增长的4G部署中获得了巨大的发展,给那些没有被有线宽带网络覆盖的家庭带来了高速数据连接。

评论

    市场调研公司Infonetics Research的首席分析师StéphaneTéral说:“根据我们的2G、3G、LTE移动基础设施和用户市场份额、规模以及预测报告,今年全球LTE市场的同比增长率将为20.3%,而亚太地区在中国的带动下增长率将达到32.5%。”

    Lantiq 首席执行官Dan Artusi说:“我们非常高兴烽火科技为其全新LTE客户端设备设计选用了Lantiq的平台,以满足市场对4G/LTE不断增长的需求。得益于我们GRX288网络处理器的独特架构,我们能够支持客户以低的CPU负载来提供的LTE吞吐量。我们期待着进一步扩展我们与烽火科技之间的合作伙伴关系,以在中国以及国际市场中抓住更多的市场机遇。”

    烽火科技终端产品事业部总经理李长春表示:“我们很高兴能与Lantiq携手合作,提供一种的固点LTE网关,它为两家公司都带来了全新的市场机遇。通过与Lantiq合作,我们在宽带网关芯片组市场中选择了一家实力强大的合作伙伴,甚至可以帮助我们在LTE以外的多个客户端设备市场中拓展我们的业务。”

供货

    首批采用 Lantiq方案的烽火科技LTE网关样品将从本月(2014年3月)开始提供。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次