处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦测试测量解决方案闪耀OFC2014展会

安捷伦测试测量解决方案闪耀OFC2014展会
来源:21ic 时间:2014-03-19
    安捷伦科技公司(NYSE:A)参加2014年美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC),并展出多款测试与测量解决方案。安捷伦是目前测试测量行业中能够覆盖整个Web 2.0 价值链的解决方案提供商:从元器件到数据中心再到电信,甚至包括硅光电和相干多载波传输等技术。

    安捷伦光电产品事业部战略规划师StefanLoeffler表示:“网络和服务虚拟化、Web 2.0 以及云服务普及正在推动数据中心基础设施、大数据存储和分析产品的快速发展。业界需要新的标准,以适应数据中心和城域网或长途通信线路 100G 以上的速度要求。这对光电高速元器件和系统设计人员提出了新的测试挑战,而安捷伦独有的专业技术可以帮助他们从容应对挑战。”

    安捷伦提供全面的光测试、数据采集和信号分析工具选择,可灵活满足研发、设计、一致性测试和生产等不同阶段的需求。此次展示包括多款全新和现有尖端产品:

    · Z 系列 Infiniium 实时示波器,提供更高的处理速度、创新的用户界面以及同步通道(新产品)

    · 32 Gb/s 高性能 BERT,适用于器件表征和 100Gb/s 收发信机测试(新产品)

    · 86100D DCA-X,配有新的内置精密时基,适用于多通道测试(新产品)

    · 使用 4 个 63 GHz 光调制分析仪分析真实多载波信号(新产品)

    · 1.3 µm 波长频段的元器件测试解决方案

    此外,安捷伦测量专家在现场还提供了以下教学课程:

    · SC369 – 复杂光调制信号的测试与测量。此课程将帮助您详细了解复杂光调制信号的生成以及信号质量验证。

    · SC 178 – 高速通信信号的测试与测量。此课程将深入介绍如何使用示波器、比特误码率测试仪和抖动分析仪器表征传统 NRZ 信号,以及获得精确测量结果并避免常见测量误差的技巧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次