处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

驱动IC与控制系统相互协作,推动LED显示屏技术创新

驱动IC与控制系统相互协作,推动LED显示屏技术创新
来源:国际电子商情 时间:2012-06-29
近几年,LED显示屏租赁市场的空间繁荣,带动着整个行业进入到一个高速增长的阶段。除了在户外被大量应用的广告屏、演艺屏、交通诱导屏等之外,应用于室内的LED显示屏也是一个潜力巨大的市场,其中包括室内监控大屏幕以及室内电子幕墙等。据有关机构的调查统计,2011年中国LED显示屏行业的产值已达到219亿元人民币,同比增长18%,据预计,2012-2015年中国LED显示屏行业仍将保持15-20%的增长速度。

但从技术层面来看,实际上,在过去10年左右的时间里,大多数厂商推出的LED显示屏在基本的系统架构上并没有太大的变化,只是针对某些技术指标作一定程度的改善和修正。同时,在高性能产品的普及推广上也相对滞后,虽然早在几年前市场上就已有带PWM(脉冲宽度调制)功能的显示屏驱动IC产品推出,且市场人士也均已认同PWM功能具有高刷新率、电流恒定等优势,但由于价格等因素,至今为止这类高性能显示屏驱动IC的市场份额仍旧不高,市场上应用量较大的还是以基本款居多(如聚积5024/26等),高端产品主要应用在一些较为注重品质的LED屏租赁市场中。


带有PWM功能的高端驱动IC产品将成为推动市场发展的主力,
并且使LED屏幕的色彩更丰富,图像更细腻、流畅。

然而,伴随着目前LED显示屏市场的迅猛发展,越来越多的用户开始对LED显示屏提出了从视觉效果、传输方式、显示方式,到播放方式等一系列复杂的要求,这也使得LED显示屏产品面临一次全新的技术革新机遇,而作为整体显示屏系统的“大脑”——LED驱动IC将起到致关重要的作用。

加强行业合作突破技术瓶颈

LED显示屏和主板之间的数据传输一般采用的都是串行式数据传输方式(SPI),再通过信号包复用技术同步传送显示数据和控制数据,但在刷新率和解析度提高的情况下,很容易造成资料传输的瓶颈,导致系统的不稳定。此外,在LED显示屏的屏幕面积较大时,控制线往往也非常长,容易受到电磁干扰,影响传输信号的质量。虽然近年来有些厂商引入了新的传输介质,但如何才能为用户提供真正性能优秀,且性价比较高的产品方案是困扰产业的一个重点问题。为此,部分厂商提出,LED显示屏的数据传输方式亟待需要从底层的技术层面入手,寻找到一种创新的解决方案。

例如,目前一些驱动IC厂商尝试运用标准CMOS工艺技术装设高速的LVDS电路,使复杂的数字功能可以轻易集成到LVDS模拟电路上,将串行器及解串器集成在同一芯片内。LVDS传输技术拥有330mV的低压差分信号(250mVMINand450mVMAX)和快速过渡时间,可以让产品达到自100Mbps至超过1Gbps的高数据速率;同时,这种低电压摆幅和差分电路的输出模式还有效地减小了电磁干扰(EMI),保证了信号传输的可靠性。


台湾茂达电子股份有限公司大中国市场开发处处长关兆炘

台湾茂达电子股份有限公司大中国市场开发处处长关兆炘表示:“茂达2002年在苏州成立开源集成电路有限公司,加大了对驱动IC的设计力度。目前茂达已经在LED显示屏驱动IC产品线中引入了LVDS技术,并且正在和一些行业的控制系统厂商合作,共同推动这一新技术在行业内的应用。但从现在的SPI传输方式转变为LVDS方式,需要从系统架构的底层开始作改变,包括IC本身架构的修改等,这些对于整个行业来讲将是一次重大的更新。未来时间,茂达的目标是让显示屏解析系统对数据所做的处理直接在单元板上进行,从而解决资料传输的瓶颈,新产品预计在2013年第四季推出。”

值得注意的是,LED显示屏的技术革新已牵涉到产业链的各个环节,包括驱动IC制作工艺的提升、控制系统的硬件化、控制软件的智能化开发等等,这些技术创新需要IC设计厂商、控制系统开发厂商、面板厂商,甚于包括终端用户等更为紧密地结合在一起,共同打破行业应用的“僵局”。特别是在控制系统的开发上,如何与IC设计公司更好地相互协作,提高LED屏的系统性能以及控制软件的智能化水平是当务之急。

而为了进一步促进IC设计与控制系统开发两者之间的结合,据了解,目前已有LED显示屏驱动IC的领导厂商通过并购、联合等多种形式,在控制系统开发领域展开了更深入的探索。例如,台湾聚积前几年投资锦鑫光电建立起了终端应用与IC设计的整合思维;另外,他们还在近推出了一项名为“白金认证”的计划,旨在联合业内一批优秀的控制器厂商,将他们的控制器和聚积的芯片进行更好地搭配,从整体上为用户呈现高清晰度的显示效果。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次