处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何选择恰当的超低静态电流LDO稳压器

如何选择恰当的超低静态电流LDO稳压器
来源:edn-china 时间:2012-06-28
电子应用设计人员现今面临的一项极重要挑战是将电子系统能耗降至低。为了达到此目的,大多数系统利用不同的低功率模式,帮助降低整体功耗。在利用不同工作模式时,系统供电电流差异极大,低者如休眠模式下仅为数微安(μA)或不足1微安,高者如完整功率模式下达数十毫安(mA)甚至数百毫安。低压降线性稳压器(通常简称为LDO)是任何电源系统的常见构建模块,而线性稳压器的选择对系统总体能耗有重要影响。不仅如此,系统设计常常要求LDO不仅具有超低静态电流特性,还应当提供良好的动态性能,确保提供稳定及无噪声的电压输入端,适合敏感电路应用。这些要求还常常相互排斥,为IC设计人员带来切实的挑战。因此,市场上同时满足两方面要求的LDO为数不多。

本文将探讨在选择LDO时需要在提供低IQ与良好动态性能之间进行的折衷,及现时一些能达至可接受的平衡的技巧。

选择LDO时要顾及的因素

为低功率应用选择线性稳压器时,工程师主要搜寻符合他们输入电压及输出电流规格的超低IQ(本文的定义是静态电流IQ<15 μA) LDO。当根据IQ规格来进行选择可提供一些很好的LDO电流消耗相关的初始信息,但IQ相同或近似的两款LDO在动态性能方面可能差异很大。如果我们回想起来IQ的定义是没有施加任何负载条件下的接地电流消耗,那么IQ就变成一个实际参数了。在实际案例中,可能更适宜于查看极轻载条件下的接地电流消耗(数微安至数百微安)。需要说明的是,在评估不同制造商的各种LDO产品后,不难发现数据表中的IQ规格仅针对的是完美的空载条件,而非较真实的10至100 μA输出负载。某些时候,知道与输入电压或温度相关的接地电流特性也有实质意义。市场上某些稳压器在输入电压下降时接地电流明显增大,LDO进入其压降区。在选择用于电池供电设备的LDO时,这可能是重要因素。其它意料之外的电流消耗可能对产品有负责影响,大幅缩短电池使用时间。如果应用在大部分时间处于空闲或休眠状态,仅消耗极小电流,这种意料之外的影响就尤为严重了。设计人员应常阅读数据表的IQ规格,而且若有可能,在决定选择某个特定LDO之前,还要审查相关的IQ与ILOAD对比图表。

超低IQ LDO的动态性能参数

影响超低IQ LDO稳压器动态性能参数主要有两项因素。一是使用的技术节点。安森美半导体的大多数超低IQ LDO采用的是先进的CMOS或BiCMOS技术,并提供针对低功耗、高速电源管理IC优化的特定工艺流程。虽然恰当的技术选择必不可少,但很明显的是,这还不能确保LDO稳压器具有良好的动态性能。确定终性能的第二个关键是设计LDO时应用的设计技术,而这来自于此领域的设计经验。安森美半导体在这个领域拥有40多年的经验,世代的器件同时提供超低噪声、良好的电源抑制比(PSRR)及超低IQ。为了详细阐明这一点,下文将探讨不同类型稳压器的动态性能。


图1:MC78LC负载瞬态改善。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次