处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Active-Semi 宣布全面提供无线充电IC解决方案

Active-Semi 宣布全面提供无线充电IC解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-03-08

    在业界广泛的便携式设备充电IC 产品组合的基础上构建PAC5220WP 节能应用控制器(Power Application Controller™) 无线电源平台。

         


     德克萨斯州达拉斯,2014年3月7日—为了满足全球各地不断增长的高能耗智能手机和平板电脑需求,技领半导体公司(Active-Semi International) 今天宣布全面提供Qi 认证 (Qi-certified) 无线充电器参考设计 (Wireless charger reference design, WPC),为客户提供结合了效率、低待机功耗和低电磁干扰 (EMI) 的低成本解决方案。这款交钥匙解决方案使用5V 适配器或USB供电,并满足WPC 1.1.2规范,适用于为各种符合Qi要求的智能手机、平板电脑和其它便携式电子产品提供充电的配件产品。
 
    调研机构IHS Technology (NYSE: IHS) 的电源和存储组件部首席分析师Ryan Sanderson表示:“2013年全球范围付运了35亿个带有可充电电池的消费电子产品,而预计在2017年这个市场将增长到45亿个。IHS预计到2014年底无线电源应用将会加速;到2018年业界将付运9亿个具有无线充电功能的产品。”
 
    相应地,随着无线电源的需求即将加速增长,技领半导体及时推出这款的无线电源产品。通过新增了无线充电功能,技领半导体将继续构建业界广泛的先进的便携配件充电 IC 解决方案 (包括 AC/DC 墙壁充电器、DC/DC汽车充电器,以及移动电源产品线),以响应市场对电池充电装置的大量需求。




    技领半导体通过 PAC5220WP 来实现完整的WPC平台,该器件是公司具有专利的高集成度节能应用控制器 (PAC)™产品系列的成员,PAC5220WP集成了一个ARM® Cortex M0 MCU、电源管理器 (用于AC-DC或DC-DC转换)、可配置模拟前端、模数转换、栅极驱动器、片上温度传感器,GPIO和串行端口。这款多功能的电源管理和控制器IC省去了超过五个的其它解决方案所使用的分立IC器件,从而减少了印刷电路板占用面积。
 
    技领半导体公司销售和营销副总裁Mark Cieri表示:“我们很高兴发布低成本Qi-certified无线充电交钥匙解决方案的首款产品。在这项应用中,我们的PAC™平台提供了出色的可调整性,可应用于其它配置的无线电源充电器,并且能够支持更高的输出功率。我们期待继续发布新的 IC解决方案,为这个快速发展的新兴市场领域奠定具备低成本和高性能的行业标准。”
 
    技领半导体的PAC5220WP无线电源平台可支持从5V DC输入,5W充电系统到更宽DC输入范围、通用AC输入,以及达150W供电,这样可以为平板电脑、超级本和需要更高电源功率的应用充电。PAC5220WP 的可编程MCU和可配置模拟外围,可支持PMA等其它无线充电标准。
 
技领半导体无线充电器解决方案具有以下行业基准特性:
· 高达75%的效率
· 低成本及优化的材料清单
· 低于50mW的超低待机功率
· 满足FCC Class B、ISPR,具有高达10dB余量的EMI性能
· 包括Foreign Objection Detection (FOD)、引导定位和可选LED和蜂鸣器的完整WPC-1.1.2固件
· 未来可用性:可调整到较高功率,并且支持多模式迁移 (比如PMA)
· 内置浪涌保护功能
· 使用片上SMPS控制器以支持高达52V的DC电源以及通用 AC电源













ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次