处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

平安城市占据应用主流 监控软件力求标准化

平安城市占据应用主流 监控软件力求标准化
来源:互联网 时间:2014-03-05
据调查了解,从2009年到2014年,视频软件平台市场预计年复合增长率为21.5%,市场规模将达到107.5亿元。随着整个行业硬件研发和制造能力的不断提升,产品多样化、丰富化之后,用户可选择的余地越来越大,用户的关注点会逐步转移到业务层面,越来越多的用户将目光投到安防软件公司的身上。国内每年安防软件的市场的容量高达百亿元,平台软件发展备受关注。

平台软件地位高,市场小

  如今,监控管理平台是整个视频监控系统的核心部分,除了视频浏览、云镜控制、报警联动、设备管理、用户管理、电子地图等基本功能以外,还需要对大型网络环境下分散监控场所的不同种类数字图像设备、安防报警设备进行集中监控管理,成为一种面向业务应用服务的、全数字化、基于网络和高度集中管理的视频管理平台软件。所以,平台软件发展到今天,其地位不言而喻,但也存在着或多或少的问题因素,如市场规模小于与普遍认知程度不足。

  如果仔细研究平台市场的现状,还真是有点耐人寻味的感觉。虽然没有人会怀疑平台的重要性,但是平台市场却呈现出一种“地位高,市场小”的怪相。其实不然,视频监控管理平台行业与视频众多安防产品类似,都缺少相应的技术规范和管理标准,行业内各前端设备厂家的标准、协议、接口等的不一致,导致视频监控管理平台软件应用于市场的难度增大。平台厂商不可避免的重要工作就是与主流前端设备厂家进行大量的协调沟通,由此增加了平台开发的技术难度和技术投入,从而也大大提升了平台软件的开发成本。

  视频监控“软向”行业发展表现突出

  据统计,视频监控行业明后两年仍将保持增长,全球增长率约为10~12%,中国地区是17~20%。随着集中度的不断提高,主因是行业增长加速、竞争加剧,中国龙头厂商在挟持着技术与制造的双重优势,会持续表现突出。

  相对于几年前,安防管理平台软件已经有了长足的发展。

  从功能上看,几乎所有平台都已经具备了视频监控操作、设备管理、gis/电子地图等的基础功能,具备较好的兼容性,可支持多种主流品牌的前端设备接入。

  在标准遵从方面,支持业界成熟标准已经成为基本要求,无论是onvif还是gb/t28181,几乎所有平台都以此作为平台兼容前端以及不同品牌平台互通的主要方式。

  从平台性能和支持规格上看,基本都能够支持较大规模的组网,在参加评测的厂商中,基本都支持或者宣称支持上万路规模的组网,尽管实际上可能这样的实际应用很少或并不存在。

  重要的是,安防管理平台的战略价值已经得到了包括用户、工程商、厂商在内的所有产业参与者的认可,不论企业是否将平台软件作为自己的主要销售产品,都无一另外的将其作为重中之重,投入大量资源加以研发,行业内平台产品的丰富度和成熟度都有了很大提升。

  作为大规模网络视频监控系统的核心管理平台软件,其主要的作用是进行系统管理、维护和满足业务应用,系统管理维护是方法,业务应用是目的,管理平台软件通过完善的、灵活的、可伸缩扩展的系统管理和维护能力,向用户提供不同的管理层面和业务层面的安全防范管理应用的服务工具。

  因此,安防管理平台软件一方面管理维护设备、对网络和各种视频、音频、报警以及数据库资源进行综合利用,另一方面向用户提供符合其安全业务管理流程的工具,提高安全管理的效率,甚至能够推动用户安全管理的流程化和机制创新。无论在安防系统中选用了怎样先进的设备,终还是要通过软件来向用户提供直接的安全管理服务和业务流程界面,没有一套好的软件,再好的设备功能和性能也是无法很好发挥作用的。所以,安防的行业化发展与平台软件是紧密分不开的。

 平安城市成应用市场

  据了解,目前平台软件厂商从规模上分为四种:设备商、集成商、运营商/伙伴、独立软件开发商。平台软件厂商从开放性上分为非开放式类型、开放式类型、从非开放式类型→开放式类型的发展趋势。调查发现,基于平安城市建设等大背景,2013年前三季度视频监控软件销售总量增长率在25~30%左右。从应用领域来看,金融系统、智能大厦、智能小区是应用领域。

  在平安城市之道路监控、平安城市之公共场所监控方面仍然是的应用市场。

  金融业方面,全国各大、中城市的银行兴建和网点改造潮逐渐回落,银行里的安防增长趋势有所放缓,但全国二三级城市网点的扩建又将兴起,并且原建有安防系统的银行还会持续地进行周期性的改造,所以整体而言,银行仍将是一个稳中有升的市场。

  商业建筑方面,特别是现在很多商业建筑的业主为了获得较好的出租率,对其建筑的相关配套标准也日益向高标准看齐,动辄打出“智能化”。其中安保自动化是必上的一个系统。因此,这一领域的视频监控软件产品增长依然不容忽视。

  小区住宅方面,由于受国际金融危机及银根紧缩、贷款利息提高等政府宏观调控政策影响,在一定程度上影响了房地产业的发展,从而也影响了小区安防需求的增长。但考虑监控系统目前已经成为小区建设的基础硬件设施配置要求的因素,其使用量仍然是有增无减。

  据了解,平安城市、交通、金融项目中越来越倾向于软硬件分开招标或分开单独报价的方式,软件平台的重要性逐年增强。同时,在行业应用上要求提高,符合行业的日常操作需求,也反映了客户方对软件平台的认识在加深。

未来软件标准化提高可开发性

  当前在数字视频监控快速发展的趋势下,安防软件的发展呈现百花齐放的态势,下面小编结合行业的发展特点来总结一下安防软件的几个发展方向。

  ◇ 软件标准化,可开发性更强

  目前在集成整合多系统多设备的时候,很多客户常常会遇到设备没有统一的接口标准,为解决这一问题经常要耗费大量的时间和精力,所以保证业务标准化、接口标准化、协议标准化、技术标准化等非常重要。今后软件将朝这个方向发展,实现标准化,使系统以及信息之间畅通交互。此外,软件将提供更开放的平台架构,以中间件、组件化的形式实现高效的开发方式,满足业务扩展、深度开发、业务整合的需求,并且组件化的设计方式可以使系统的开发维护更轻松简便。

  ◇ 业务管理日趋复杂多样

  随着应用的深入,每个领域和行业不再仅仅满足于软件的基本功能,而是需要与自己的业务整合,这就需要管理平台软件通过完善、灵活、可伸缩扩展的系统管理和维护能力,向用户提供不同的管理层面和业务层面的安全防范管理应用的服务工具。因此;安防管理平台软件一方面管理维护设备,对网络和各种视音频、报警以及数据库资源进行综合利用;另一方面要向用户提供符合其安全业务管理流程的工具,提高安全管理的效率,甚至能够推动用户安全管理的流程化和机制创新,所以未来软件需要符合这样的业务需求进行开发。

  ◇ 软件智能化应用

  面对庞大的系统和海量的数据,现在客户对软件中智能化的部分要求越来越精细,比如在平安城市的项目中,输入嫌疑人的面部图像,通过软件平台对录像文件的自动比对分析,可以快速分析出嫌疑人做案的时间和路线,从而大大节省人工筛选时间。从这样的应用中我们可以看到,智能化的软件平台在视频信息有效性上,帮助人们去除了大量的垃圾信息,使使用者处理问题更高效和轻松。因此智能化可以说是软件平台产品在未来获得突破的一个重要因素。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16457次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16000次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9216次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9215次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次