处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科展示智能穿戴装置设计「Aster」

联发科展示智能穿戴装置设计「Aster」
来源:经济日报 时间:2014-03-03
   此次在MWC 2014期间,联发科展示旗下穿戴式手表概念设计,主要采用ARM7架构处理器,并且整合Bluetooth 4.0、4MB存储器与4MB储存容量。


联发科在此次MWC 2014展区陈列系列解决方案,包含近期提供MTK6592真八核心处理器设计、针对4K影像处理,以及无线充电等,其中也实际展示针对穿戴装置所设计SoC处理器解决方案「Aster」。

根据联发科方面表示,对于现行穿戴式装置产品想象,除认为应配合缩小处理器体积,以利适合穿戴装置设计,同时也应着重电池续航力表现,并且符合使用者基本需求。就联发科方面说明,智能穿戴装置若三不五时都要进行充电,即便本身功能再强大也无法吸引消费市场使用。

此次展示的「Aster」,其实日前也曾进行展示,主要藉由ARM7架构处理器,以SoC方式整合Bluetooth 4.0、4MB存储器与4MB储存元件,整体体积缩减约36%。在内容部分,将缺省对应80种以上语言接口,并且与Yahoo!等21家内容提供厂商合作,另外也有超过200多种App已经推出,让OEM厂商可直接以此设计平台推出不同穿戴式手表装置。



在现场展示解决方案部分,联发科表示目前市场策略将更着重于中阶主流市场发展,并且看重新兴市场发展。针对处理器部分,主要还是依据市场需求提供,包含四核心、八核心等规格也会持续供货。

而除加入针对4K影像应用即时处理之外,联发科也将进入无线充电相关技术方案发展布局。目前与德州仪器相同,联发科同时加入WPC、A4WP、PMA三种主要无线充电联盟,针对市场需求提供不同解决方案。



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次