处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TZ5000应用处理器增添连接与多媒体功能

TZ5000应用处理器增添连接与多媒体功能
来源:EEWORLD 时间:2014-03-03

    TZ5000 整合了 PowerVR 图形与视频处理器以及 Ensigma Wi-Fi 802.11ac。

    2014 年 3 月 3 日 —— Imagination Technologies 宣布,东芝(Toshiba)在其新款 TZ5000 应用处理器中整合了多个 Imagination IP 内核,包括 PowerVR 图形与视频处理器(GPU和VPU),以及可提供802.11ac 2x2 功能的 Ensigma Series4 无线电通信处理器(RPU)。

    新的 TZ5000 系列应用处理器是东芝 ApP Lite™ 系列产品的成员。这款处理器在单一封装中整合了高速无线局域网和 NAND 闪存,瞄准 OTT(over-the-top)调谐器、IP 媒体播放器、可穿戴设备、数字标牌、精简客户端设备等广泛应用。

    东芝半导体与存储产品公司逻辑 LSI 事业部逻辑 LSI 市场营销与工程部门总经理 Toshiya Matsui 表示:“我们这款高度整合的 TZ5000 系列处理器可协助客户开发出尺寸更小、功耗更低的产品。通过与Imagination 的合作,我们能运用多样化的 IP 内核取得更佳的竞争优势。客户将能受益于 Imagination业界的 PowerVR 图形与视频技术,以及能提供高速 Wi-Fi 功能的 Ensigma 处理器,这是这一新系列处理器的重要标志。”

    Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“东芝发布的产品充分展现出两家公司之间日益扩大的策略伙伴关系。我们对东芝将 Ensigma RPU 与 PowerVR GPU 和 VPU 技术整合在一起,打造出功能完备的解决方案,印象特别深刻。这显示出,已有越来越多的厂商选择与 Imagination 合作,采用更多我们的 IP 内核与完整子系统来开发下一代的 SoC。”


世界移动通信大会的展示
Imagination 在世界移动通信大会(Mobile World Congress)中展示东芝的 TZ5000 系列处理器。世界移动通信大会于 2 月 24-28 日在西班牙巴塞罗那举行,Imagination 的展位号为 6E30。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次