处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TriQuint推出2G,3G和4G基站射频滤波器,可降低插入损耗,处理更多功率

TriQuint推出2G,3G和4G基站射频滤波器,可降低插入损耗,处理更多功率
来源:triquint 时间:2012-06-26
技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint 半导体 公司(纳斯达克股票代码:TQNT),日前发布了三款新的射频SAW(声表面波)滤波器,可经济有效地提高在3G / 4G网络基础设施和传统系统应用中的性能。

TriQuint公司专注于为构筑全球网络的重要基础带来性能创新。这些网络面临着日益增加的移动数据流量需求,而且流量需求还预期将持续两位数的增长。预计2016年前五周的移动数据流量,将超过2011年全年所承载的无线网络数据总流量*。随着移动数据流量的增加,对可支持先进的WCDMA,LTE,TD-SCDMA和多模式系统等宽带设计的高效网络的需求也将增加。

TriQuint的产品解决方案专注于满足基站制造商的需求上,制造商们正面临着在改善各种系统架构的同时增加容量的挑战。用于频段3, 在1842.5 MHz运行的TriQuint的856934,可提供75 MHz带宽,及4.2 dB的插入损耗,和在1785 MHz时20 dB的衰减。用于扩展频段5,在835 MHz运行的新857019,可提供30 MHz的带宽,3.0 dB插入损耗,和在869 MHz时20 dB的衰减。用于频段13和频段14,在787.5 MHz运行的856977,可提供22 MHz的带宽,2.75 dB的插入损耗,和在843 MHz时40 dB的衰减。

TriQuint公司的新型射频声表面波滤波器的技术细节速览表

856934 频段3 /1842.5 MHz;提供75 MHz带宽,4.2 dB的插入损耗;1785 MHz时20 dB的衰减;功率处理能力为+9 dBm
857019 频段5e / 835 MHz;提供30 MHz带宽,3.0 dB的插入损耗;869 MHz时20dB的衰减;功率处理能力为+20 dBm
856977 频段13 /14,787.5 MHz;提供22 MHz的带宽,2.75 dB的插入损耗;843 MHz时40 dB的衰减;功率处理能力是+20 dBm

TriQuint的该三种新型射频声表面波滤波器现已量产,同时可提供样品和评估板。了解更多产品信息,请联系TriQuint,或登录网站//cn.triquint.com/sales,寻找离您近的销售代表或者经销商进行咨询。

关于TriQuint

成立于1985年的TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT)是提供水平的通信、国防和航空航天公司创新射频解决方案与代工服务的供应商。世界各地的人们和组织都需要实时、不间断的通信联系;TriQuint产品可帮助降低用于提供关键语音、数据和视频通信的互联移动设备与网络的成本和提高它们的性能。凭借业内广泛的技术系列、公认的研发地位以及在大规模制造领域的专业知识,TriQuint生产基于砷化镓 (GaAs)、氮化钾 (GaN)、声表面波 (SAW) 和声体波 (BAW) 技术的标准及定制产品。该公司在美国拥有多家已通过ISO9001认证的制造工厂,在哥斯达黎加拥有生产中心,在北美地区和德国拥有设计中心。(拓展阅读: 电子芯片 )

前瞻性声明

本TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT)新闻稿包含依据1995年《私人证券诉讼改革法》的“安全港”条款所做的前瞻性声明。 读者须知前瞻性声明包含风险与不确定性。本新闻稿中所做的警示性声明适用于所有相关声明,不论它们出现在什么地方。包含‘’、‘优越’等字词或类似表述的声明应被视为包含不确定性和属于前瞻性声明。有许多因素都会影响TriQuint的经营结果,并可能造成其未来实际结果 与本新闻稿中或者由TriQuint或代表TriQuint所做的任何其他前瞻性声明中所述的任何结果出现实质性出入,这些因素包括但不限于:与客户对我们的产品与技术的接受程度及需求的不可预测性和变动性有关的因素,我们生产工厂的能力和我们的供应商在满足我们的需求方面的因素,我们生产工厂的能力和我们的供应商以足以保持盈利的产量来生产产品的因素,以及TriQuint在美国证券与交易委员会备案的10-Q报告中阐述的其他 “风险因素”。本报告和其他报告可在美国证券交易委员会网站 (www.sec.gov) 上找到。本新闻稿的读者应当理解,这些和其他风险因素可能造成实际结果与前瞻性声明中明示/暗示的期望出现实质性出入。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次