处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

FT900芯片:专注於应用且高度整合的微处理器

FT900芯片:专注於应用且高度整合的微处理器
来源:eefocus 时间:2014-03-01
FTDI经过不断探索新领域所开发出的创新的FT900芯片解决方案展现出其显着价值,这颗32位元微处理器是FTDI公司所开发的第二颗以应用为导向的芯片。FT900可以高速处理大量资料运算,也可以被用来与屡获殊荣的FT800嵌入式视频引擎结合使用,亦可以被单独使用。

FT900具有丰富的特色与连接介面,它内建了256KB的可程式化记忆体与64KB的资料记忆体,USB2.0的规格可达到每秒480Mbits的传输速度。相机介面可传送VGA (640 x480)解析度的影像资料。FT900的内部具备了可操作在2.93DMIPs/MHz速度的FT32处理器内核,以及零等待状态的可程式化记忆体,这使得它的传送速度达到281DMIP。 FT900的单一资料流方法降低了传统DMA传输的复杂性。

FT900内建了网路实体层以及10/100乙太网路功能的支援, CAN bus的功能也同样地被整合在其内部。此外,还有一组10位元1兆工作频率的DAC转换器和七组10位元1兆 取样频率的ADC转换器。在对外连接的介面上则有I2C的主与从介面,SPI的主与从介面, SD 2.0, PWM介面以及I2S,用做外面音效装置的控制。

在FTDI,我们站在硬体工程师的角度去思考,所以我们开发出的产品不仅提供业界的性能,而且还具有易於实现的特性,并尽可能地减少了工程师的工作负担。」FTDI 的创办人Fred Dart做出如下的说明:「当FT900与EVE搭配使用,它所提供的影音效果跟控制功能是比目前业界的任何解决方案都还突出的。此外,它所具备的乙太网路与CAN bus介面也说明了它是高度适用於商业,家用,以及车用的领域上。」

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次