处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim在国际嵌入式应用展览会上展示整合方案

Maxim在国际嵌入式应用展览会上展示整合方案
来源:EEWORLD 时间:2014-02-26

    Maxim将展出能源管理、电源管理和信号链相关的模拟整合方案。

    Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)在2014国际嵌入式应用展览会暨研讨会(2014年2月25日至27日,德国纽伦堡)上展示高集成度模拟方案的独特优势。Maxim的交互式产品演示涵盖能源管理、电源管理和信号链等嵌入式方案。来自Maxim的所有产品均为高度集成,可有效节省空间、成本、电能,并缩短上市时间。

电能测量方案

    采用结构紧凑的MAX78700/MAX78615电能测量芯片组,设计人员无需额外的大体积传感器、光耦,也不需要为测量子系统另配电源,即可测量交流或直流用电量。设计中内嵌高压交流(或直流)测量电路时,必须保证有效的隔离。传统方案需要电源和数据隔离元件,而Maxim的电能测量芯片组在高压模拟(MAX78700)和低压数字(MAX78615)电路之间集成了独特的隔离接口,显著降低了方案尺寸、复杂度和成本。

电源管理方案

    Maxim的MAX17501/02/03/04高压buck稳压器系列产品在较宽的工业电压范围内具有极高效率,满足IEC 61131-2、IEC 61508和IEC 60664标准要求。该系列器件在60V buck稳压器中加入同步整流功能,适用于工作电压为24V、但需要承受60V高压的工业控制与自动化应用。以MAX17503为例,该款同步整流DC-DC降压转换器工作电压范围为4.5V至60V,输出电流达2.5A,与非同步竞争方案相比,方案所占空间减小50%、元件数量减少75%、功耗降低50%。

    Maxim还将展出MAX15062,一款为移动WiFi®机器人供电的4.5V至60V、300mA同步整流DC-DC降压转换器,该器件属于Maxim高压buck调节器产品系列。

信号链方案

    Maxim计划展出业内尺寸小的IO-Link®环境光传感器,可用于检测透光、RGB可见光和红外(IR)信号。该传感器具有无与伦比的光检测灵敏度和极低的延迟。内置IO-Link软件和器件堆栈无需额外的编程资源即可实现自识别和自配置。该环境光检测方案可大大提高工厂的连通性,节省车间内昂贵的人力资源。

    Maxim还计划展出智能温度变送器参考设计,通过高速可寻址远程发送器(HART)协议发送范围在-200°C至+850°C之间、精度高于0.1%的温度测量信号。温度值是工业过程控制和自动化应用中测量为频繁的参数之一,采用该全新方案可以在工厂内实现便捷、超高精度的工业温度测量和发送。
所有商标归相应所有者所有。

2014国际嵌入式应用展览会暨研讨会(2014 Embedded World)

    Maxim将在合作分销商AVNET MEMEC展位(4A展厅,#128展位)设立Maxim技术交流专区,集中展示上述产品。Maxim Integrated执行业务经理Mike Roberts将在2014电子显示器研讨会第二场(2014年2月26日2-2:20 p.m.)进行题为“全新的微型激光投影仪架构”的主题演讲。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次