处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出扩展版MIPI® M-PHY®接收器测试解决方案

泰克推出扩展版MIPI® M-PHY®接收器测试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-02-25

   中国 北京,2014年2月24日 –泰克公司日前宣布,扩展其行业的接收器测试解决方案的功能范围---附加功能包括HS-Gear2/Gear3物理层接收器测试、PWM模式 (G0-G7) 支持、自动校准及余量测试。



   在M-PHY物理层架构的基础上开发下一代移动设备的工程师现在可使用该解决方案,通过轻松执行自动一致性、产品验证及余量测试来克服设计挑战和解决信号完整性问题。

    对HS Gear2和Gear3及PWM模式 (G0-G7) 的支持使设计工程师能够在整个数据传输率范围内灵活地执行测试,对设计进行全面考察。针对HS Gear等级的自动校准支持有助于降低设置复杂性和节省时间,使用户能够加快测试速度。针对HS Gear等级的余量测试使设计工程师能够测试和验证其器件的潜力,使其产品在技术规格上超越竞争对手。

   “泰克M-PHY接收器测试解决方案提供的深入洞见使设计工程师能够在产品开发中及早发现设计与特征鉴定问题”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“该解决方案与泰克示波器测量精度的结合使设计工程师能够针对器件的理论极限值进行压力测试、在自动化测试环境中提高产品测试速度以及更快将产品推向市场。”

泰克解决方案帮助简化复杂的M-PHY测试
   MIPI联盟的M-PHY规范提供了一种低功率和低成本的PHY解决方案,其可伸缩性和足够的灵活性能够适应当前及未来移动及消费设备市场的要求。由于其可变速率等级 (gear)、终端、振幅和高速串行数据传输率,M-PHY规范给接收器和发射器测试带来了许多挑战,需要使用专用测试解决方案才能解决。

   与泰克DPO/MSO70000系列示波器结合使用的泰克M-PHYTX/M-PHYRX自动化软件涵盖全部M-PHY发射器和接收器测试要求,并提供广泛的协议解码支持。在发射器端,测试设置和执行是全自动的并且只需要一台仪器。而M-PHY接收器测试只需要一台高性能示波器和一台AWG7000系列任意波形发生器。TekExpress自动化软件则提供了易于使用的用户界面和直观的设置与测试工作流。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21953次
2 1N4001 0.19MB 17827次
3 DAC1220E 0.95MB 15823次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15783次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13965次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11639次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9241次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9022次
9 DS1337U+ 0.28MB 9022次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8943次