处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ML7109S:LAPIS半导体公司推出面向中国地面数字电视传输标准的解调IC

ML7109S:LAPIS半导体公司推出面向中国地面数字电视传输标准的解调IC
来源:我爱方案网 时间:2012-06-21


产品特性:
*  高性能、低功耗
*  实地稳定接收信号
*  满足中国国标地面数字电视接收机规范对接收解调和信道解码的要求事项
应用领域:
*  数字电视、机顶盒,USB电视棒

罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor Co., Ltd.现已成功开发出适宜对按照中国地面数字电视传输标准(GB 20600-2006)(DTMB)(注1)接收信号的电视机、机顶盒进行完美解调、纠错的IC “ML7109S”。

本产品支持DTMB标准的全部共330种传输模式,并满足了中国国标地面数字电视接收机规范(GB/T 26685-2011和GB/T  26686-2011)(注2)对接收解调和信道解码的要求事项。此外,本产品即使是对标准中没有规定的传输信号参数,也发挥出极为稳定和高效的接收性 能。在以业界水平的低功耗实现如此高稳定的接收性能的同时,由于内置了解码所必需的存储器,也有助于实现安装面积的小型化。

本产品样品已经上市,预计将从2012年1月份起陆续开始量产。

目前,中国正在飞速地进行着从模拟广播到数字广播的转变。在这片幅员辽阔的国土上,正在推进采用地面数字广播、卫星广播覆盖城市周边地区和偏远乡村的计划,预计今后中国地面数字广播市场增长势头迅猛。

一直以来,LAPIS Semiconductor Co.,  Ltd.发挥低功耗及高速、耐高压等技术,致力于系统IC、逻辑IC以及系统存储器等独具特色的IC,同时也在进行着面向日本制式的地面数字广播 ISDB-T的接收信号IC的开发。该公司充分发挥以往地面数字广播所需事项相关的经验,针对中国特有的具体要求,与中国当地的研究机构密切合作,进行了 彻底的调查,实现了短时间内的突破和飞跃。

中国地面波国家标准的主要起草人之一,清华大学杨知行教授指出:“自从2008年开始的清华大学和罗姆株式会社在中国地面波接收(DTMB  Demodulator)技术合作以来,LAPIS Semiconductor Co.,  Ltd(罗姆株式会社的子公司)在芯片的质量,稳定性,接收灵敏度和低功耗等方面,取得了重大的成果。ML7109S是LAPIS  Semiconductor Co.,  Ltd推出的产品,特别在接收灵敏度和低功耗等性能指标上已在行业中名列前茅。也可以说这是清华和罗姆长期技术合作的结晶。适用于地面波数字电视机, 机顶盒,USB电视棒等数字电视接收产品。”

未来,LAPIS Semiconductor Co., Ltd.还计划开发搭载在中国城市地区已经普及的具备有线电视解调功能的解调和解码IC,这将为削减数字电视 元器件 量作出贡献。此外,也在努力做好海外其他地区对地面数字广播接收的相关开发工作。

【特点】
• 满足中国国标地面数字电视接收机规范(GB/T 26685-2011和GB/T 26686-2011)对接收解调和信道解码的要求事项。
支持单载波和多载波两种方式,无论以哪种方式接收信号,都具有很高的接收性能。

•  高性能
本产品具有在任何接收环境下都能稳定接收信号的性能,尤其具有以下几个优异的特性:
• AWGN(加性高斯白噪声)特性
• 动态多路径特性

凭借高AWGN特性,有利于提高接收灵敏度,有助于改善接收信号的稳定性、扩大接收区域。虽然有关这一特性的标准要求低于规定的接收信号所需的C/N值,但我们可以确保在任何的传输模式下都具备余量。

动态多路径特性就是指城市传播环境的模式化,广播电波受到建筑物等的反射,使实际接受环境中会获得较多信号,即使环境出现变化波动,本特性在这样的场所附近仍可提供稳定的接收信号。

另外,对于标准中没有规定的Mode4~7,也具有稳定的接收信号性能。

•  在实地稳定接收信号
在中国多个地区以被称为SFN(单频网/Single Frequency Networ)的相同频率通过多个
发射塔同步转播信号,开始了提高频谱利用效率方式的运营服务,我们选择因此产生的接收信号困难的场点,反复地进行现场测试,不断改进原有算法,从而实现了稳定的高性能。

•  低功耗
通过全面的电路优化实现了紧凑型电路,同时,通过优化各种电路的工作频率,利用时钟控制技术,使接收信号时的耗电量达到了同行业水平,仅为270mW。由此,简化了电视超薄化所必需的散热处理,为成套设备的环保化作出了贡献。(拓展阅读: 电子元件 )

•  符合市场要求的封装阵容
小型封装有助于减少安装面积:64引脚WQFN(9mm×9mm)
可适用于低成本的双层基板:100引脚QFP(14 mm×14 mm)
这两种封装内都内置有解码所需的存储器。

•  “交钥匙”评估套件
提供由调谐器、ML7109S、后端解码器、程序驱动软件组成的简易地面数字广播信号
接收系统,使评估简单易行。

【销售计划】
产品名称        :ML7109S
样品上市时间    :已上市
样品价格        :600日元(不含税)
产品批量供货时间:2012年1月

【产品简介/特点】
•  符合中国地面数字电视传输标准GB20600-2006的规定,支持全部共330种传输模式。
•  满足中国国标地面数字电视接收机规范(GB/T 26685-2011和GB/T 26686-2011)中对接收解调和信道解码的要求事项
•  内置解码所必需的存储器
•  外部接口:
大动态范围IF
支持Standard IF、Low-IF、Zero-IF
RF/IF Dual AGC
具备IF AGC的可选模拟输出
并行/串行的MPEG-2 TS接口
对主控器I2C总线从控制
对调谐器的I2C总线直通功能
GPIO
主时钟适用于来自外部的30.4MHz/31.12MHz晶体振荡器信号输入
•  耗电量
接收信号时: 270mW
•  电源电压 :
模拟和数字I/O    3.0V〜3.6V(Typ. 3.3V)
核心电压            1.1V〜1.3V(Typ. 1.2V)
•  工作温度范围      -20℃〜+85℃
•  封装
64引脚WQFN(9mm×9mm、0.5间距)
100引脚QFP(14mm×14 mm、0.5间距)
符合无铅RoHS(环保指令)的规定


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次