处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出自动化HDMI 2.0一致性测试和调试解决方案

泰克推出自动化HDMI 2.0一致性测试和调试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-02-14

新测试解决方案涵盖所有HDMI 2.0 PHY和协议测试,可提供快速、一致和准确的测试结果
 2013年11月11日,全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出针对发布的HDMI 2.0规范的全自动一致性测试和调试解决方案。该解决方案涵盖HDMI 2.0发射器测试和基于直接合成技术的接收器测试以及电缆测试要求,可提供快速、一致和准确的测试结果。
作为得到广泛采用的HDMI 1.4a/b标准的后继者,HDMI 2.0规范旨在满足即将出现的超高清 (UHD) 或4K电视的带宽要求,同时使用现有电缆来提供向后兼容性。它使带宽显著增加至18Gbps并增加了许多特性,如32个音频通道和同时向多个用户传送视频和音频流。与先前的HDMI版本一样,一致性和调试测试解决方案对确保该规范的成功实施也非常重要。

  “作为HDMI 2.0测试规范的贡献者和HDMI测试解决方案的提供商之一,泰克公司在帮助我们的客户将超高清/4K电视和其他HDMI 2.0认证产品推向市场方面具有得天独厚的优势。”泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“该解决方案提供HDMI 2.0一致性测试和电气测试支持,其简单和可靠的测试环境可帮助缩短被测试产品的上市时间。”

  与同类解决方案相比,泰克HDMI 2.0测试解决方案由于采用针对发射器测试的新自动化框架和针对接收器测试的直接合成方法而能显著降低测试设置复杂性。泰克解决方案不要求工程师设置多个设备部分,它使用AWG70000任意波形发生器来自动生成所需测试信号和规定的信号损伤。这有可能使测试时间从数天减少至数小时。

  对于消费电子制造商、半导体公司和电缆制造商的设计人员和测试工程师,泰克HDMI 2.0测试解决方案由高性能硬件和集成软件组成,完全支持针对源器件和接收器件以及电缆的所有物理层测试。完整解决方案包括MSO/DPO/70000系列实时示波器、HDMI一致性测试软件、AWG70000系列任意波形发生器、用于时域反射仪 (TDR) 的DSA8200采样示波器、用于串行数据网络分析的IConnect软件以及测试夹具。

  供货信息

  泰克HDMI 2.0测试解决方案现已全球供货。如欲了解详细定价信息,请联系您所在地的销售经理。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11878次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次