处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

人脸识别告别“稀罕物” 门禁应用受青睐

人脸识别告别“稀罕物” 门禁应用受青睐
来源:中国安防展览网 时间:2014-02-14
   人脸识别技术是一门融合生物学、心理学和认知学等多学科、多技术(模式识别、图像处理、计算机视觉等)的新的生物识别技术,可用于身份确认、身份鉴别、访问控制、安全监控、人机交互、等,因其技术特征而具有广泛的市场应用前景。作为门禁市场的热门领域,人脸识别应用更是备受青睐。

门禁市场多元化离不开生物识别

  去年,生物识别才开始成为门禁市场中一个热门的领域,从早的指纹识别,在到人脸识别,依次到手掌经脉识别,生物识别也在短短的几年里迎来了一个全新的市场。而从我们身边的应用也可以看出,曾经的“稀罕物”指纹识别设备早已经不是什么新鲜的东西,指纹识别已经在不经意间走进了太多的企业。广泛的应用已经说明了用户市场对于指纹这项生物识别技术的认可。

  此外,伴随着这两年活体生物识别技术的屡屡应用,生物识别正在迎来自己更加深入的发展,从表面上来看,这项技术的出现有助于增强识别过程中的稳定性,便利性等。但是从长远来看,它意味着在指纹识别的道路上,已经找到了更加持久的发展方向。这在提升性能的同时,也为整个生物识别的发展树立了更深入的方向。因此,明年的生物识别市场注定将会继续纷呈。

  一直以来,门禁设备都是作为一项大门的安全管理功能而独立存在的。不过,随着近些年来融合与一体化理念的进入,多元化已经成为门禁市场主要的发展方向之一。在这两年的门禁系统发展中,注重功能的开拓和引入已经成为厂商打造核心竞争力的手段。尤其在当前门禁设备整体功能趋于均衡的情况下,一些细节功能的引入就成为了厂商开辟出的“第二战场”。虽然作为一种新的产品发展模式,多元化发展过程中的许多企业都开始“重温”了作为“新人”的尴尬。人脸识别门禁应用作为新兴技术则给门禁市场增添了几分活力。

 人脸识别考勤应用大放异彩

  识别类考勤机包括指纹识别考勤机、静脉识别、虹膜识别考勤机、人脸识别考勤机等。指纹识别考勤机进入市场3-4年,规模量产的少,试验机型多,零售价位从指纹考勤机600-20000元到虹膜考勤机数万元之间。主要优点是无需携带卡,能杜绝代打卡,没有卡片损耗。缺点是指纹考勤机超过几百人使用时,处理时间较其它打卡方式慢数倍。同时在静电干扰、汗液盐分、其它赃物、手指磨损、贴近角度或压力不当时,采集头很难读取指纹,轻者识别效率低,重者识别失败。虹膜考勤机则受到硬件小型化和价格的限制,其主要用途仍限于重要区域的门禁管制、银行金库、保险箱等特殊领域。



人脸识别门禁与其他方式门禁对比




  综合因素对比下,人脸识别。由此,目前流行的是人脸识别考勤机,智能化的人脸识别考勤机,已在国内高档写字楼内随处可见,再次引发了考勤时代的变革,由于其性的特点著称于世,价格上又比虹膜识别系统要低廉得多,所以备受企业的青睐,无可替代和无可复制表现出了傲视群雄的姿态,大有取替高贵的虹膜及指纹的趋势走向。

通道式人脸识别技术成新宠

  以多年科研成就为底蕴,汉王科技在人脸识别技术领域有着深入的探索。旗下通道式人脸识别技术成为门禁行业应用典范。汉王通道式人脸识别系统通过200万智能高清监控摄像头,对车站广场等公共场所出入的旅客图像进行采集,然后通过网络跟中央控制室里的人脸模板库相比较,如果出现跟库里样本相吻合,就会发出报警信号。使公安人员能够快速控制住嫌疑犯。



通道式人脸识别方案拓扑图



解决方案示意图








  据悉,该系统主要包括人脸检测、人脸图像处理、人脸特征提取和人脸识别等功能模块,并建有公安部公布的全国在逃犯人脸库和特征库,具有很高的识别率和识别速度,是抓获网上通缉在逃犯的高科技辅助手段。

  通道人脸识别技术优势凸显:独特的人像关键区域定位方法,定位准确度高,识别率高;人像识别算法具有自学习功能,可以有效解决人像的缓慢岁月变化问题;除了常规的可见光人像识别,拥有独特的红外人像识别专利技术,识别性能完全不受环境光线的影响,满足各种不同的用户需求和使用环境。人脸识别系统方案可广泛应用于政府机关单位,军队、保密机构特殊场所管理(如枪械库、监狱),保险,金融机构集团化管理(如金库),大型工矿集团企业,中、小型企业单位,学校、医院机构,单位会议签到系统管理等。

延伸阅读:汉王简介

  汉王科技股份有限公司成立于1998年,并于2010年3月正式挂牌上市。汉王科技以多年的科研成就为底蕴,在国家“八五”、“九五”、“863”、自然科学基金等重点项目的支持下,率先研究、开发、应用、推广多元智能人机交互技术与产品,不仅从真正意义上解决了中国人的输入问题,更是保证了中国人与世界信息文明的共同进步,从而成为激励民族高科技产业奋发图强的一面旗帜。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次