处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP推出带智能数字控制功能的GreenChip+LED驱动器

NXP推出带智能数字控制功能的GreenChip+LED驱动器
来源:中电网 时间:2012-06-18
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今天发布了采用智能数字控制(SDC)技术的新型GreenChip™ LED驱动器IC系列的首款产品SSL21101。SSL21101集成智能数字控制功能,采用紧凑型模拟设计,具有更出色、更精确的系统性能,同时精简了物料清单,可为15 W的非调光型高性能LED应用提供理想的解决方案。恩智浦正在广州国际照明展上展示SSL21101(13.2展厅,B43展位)。

恩智浦半导体副总裁、全球电源照明解决方案事业部总经理Stephane Curral表示:“智能数字控制是LED照明技术的一大进步,随着既有利于实现极高性能水平、又有助于降低系统成本的优化算法的推出,该技术将开创一片新的天地。通过在传统模拟系统中提供数字内核,工程师可以更轻松地进行微调,针对具体的LED设计实现效率、电流调节和系统成本的适当平衡,使灵活性远远超过纯模拟解决方案。”

SSL21101是一种单级解决方案,设计用于驱动返驰或降压-升压配置中的LED器件,同时能实现极高的效率——视具体应用可达90%,并对输出电流进行高精度控制。在SSL21101中,智能数字控制功能具有两种模式,专门针对具体的地区监管要求进行了优化。在高功率因数模式下,PF额定值高于0.95,总谐波失真(THD)限制在20%以下。低纹波模式使LED电流纹波降至1%以下,从而可使用更小的电解电容来实现极紧凑的设计。(相关阅读: LED芯片 )

SSL21101具有高集成度、功能丰富、尺寸小的特点,内置一个高电压电源开关和一个允许直接用整流市电电压启动的电路,同时配备了完整的保护功能。借助SSL21101,终应用只需要18个元件,大大精简了物料清单——批量生产情况下,不包括LED的完整系统eBOM的成本还不到1.30美元。有关详情,请访问://www.nxp.com/pip/SSL21101T

特性

·非调光型LED驱动器,功率15 W,电压范围为100 V至230 V(市电电源)

·智能数字控制,提供两种模式:高功率因数(>0.95)与低纹波(<1%)

·集成700V MOSFET

·效率可达90%,视具体应用而定

·初级侧检测(无需光耦合器)

·优质的电流源特性,不受市电电压、LED电压、温度和线圈差异的影响

·电流精度优于3%

·多种内部保护功能,包括短路保护、内部过温保护(OTP)、LED短路保护、LED开路保护和欠压锁闭保护(UVLO)

·NTC输入引脚可限制LED温度

·SO14封装

上市时间

面向高性能非调光型LED应用的GreenChip SSL21101驱动器IC现已开始量产。面向高性能调光型LED应用的其他GreenChip SDC产品正在研发之中。

链接

·恩智浦SSL21101产品信息://www.nxp.com/pip/SSL21101T

·SSL21101产品传单://www.nxp.com/documents/leaflet/75017279.pdf

·SSL21101数据手册://www.nxp.com/documents/data_sheet/SSL21101T.pdf

·恩智浦的GreenChip SSL产品://www.cn.nxp.com/greenchip/ssl

·恩智浦参展第十七届广州国际照明展览会: //www.cn.nxp.com/news/news-archive/2012/07.html

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次