处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CSR公司推出CSR6030A11解决方案

CSR公司推出CSR6030A11解决方案
来源:电子产品世界 时间:2012-06-15
CSR 公司日前宣布推出 CSR 6030A11™解决方案,这是 CSR 功能更丰富的独立车载 Wi-Fi 解决方案。去年4月, CSR 推出了 CSR 6000™系列车用平台,并与汽车制造商紧密合作,不断更新公司的 Wi-Fi 解决方案,以满足并超越用户期待。

CSR 新型车载 Wi-Fi 解决方案在研发方面投入巨大,而且提供了更多的新功能。除了提升 Wi-Fi 传输性能, CSR 6030A11还提供了“并发网络模式”,即同时支持两个网络的 Wi-Fi 连接。此外, CSR 6030A11符合 Wi-Fi Direct™标准,这就意味着它可以连接到其他具备 Wi-Fi Certified™认证的 Wi-Fi Direct™设备上,无需依靠热点可以进行直连。这些功能为系统设计者提供了更大的灵活性,使其可以在快速变化的车载用户通信及娱乐环境中,支持更为广泛的网络拓扑和用户应用。(拓展阅读: IC现货销售 )

CSR 汽车产品事业部连接市场主管Thomas Carmody表示:“自2009年以来,我们一直就这一平台与汽车客户密切接触,此次推出的 CSR 6030A11是我们的第三代车载 Wi-Fi 解决方案,这也显示出我们将必要投资用于帮助客户满足其用户需求的决心。近年来,汽车制造商致力于发展 Wi-Fi 战略,加强车联网环境中的用户体验。 CSR 6030A11可以很好地应对这些 Wi-Fi 需求挑战,同时也证明我们在为汽车市场提供 Wi-Fi 方案的强劲实力。”

并发模式

只需将 CSR 6030A11放置在车里,它就能够同时在两个不同的 Wi-Fi 网络中提供 Wi-Fi 连接性,这意味着同一台设备既可以在一个网络中充当 Wi-Fi 客户端,又可以同时在另一个网络中充当 Wi-Fi 接入点,这一功能是为了提高车载系统无线连接的灵活性。例如,借助这一功能,您可以设想将智能手机获取的互联网数据共享到音响主机,与此同时,音响主机还能成为一个车载 Wi-Fi 接入点,将智能手机的互联网连接提供给汽车内的各种消费电子设备。并发网络模式不仅支持传统 Wi-Fi 客户端和接入点,而且还可以提供与 Wi-Fi Direct设备相同的功能。

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Direct是 CSR 6030A11加入的一款新的连接标准,它能够为 Wi-Fi 耳机、用户及其他设备提供USB标准有线连接相同的功能。 Wi-Fi Direct顾名思义,意味着无线设备间的连接与通信简单便利,而无需担心这些设备的技术细节或特性。 Wi-Fi Direct实现了简捷的设备间一键式连接和通信,可以用于从文档、音乐和视频到诊断数据等各种文件进行交换,并且在往返车载系统间更加无缝。

近期迹象表明, Wi-Fi Direct已确定成为手持设备和消费电子产品领域设备 Wi-Fi 互联的实施标准。根据市场报告, Wi-Fi Direct设备的年复合增长率在2011至2015年将达到79%。依靠 CSR 6030A11中的 Wi-Fi Direct标准, CSR 正在帮助汽车制造商为预期的 Wi-Fi Direct设备爆发性增长提前做好准备。(拓展阅读: IC采购渠道 )

CSR Synergy™

除上述提到的令人惊喜的新特色之外,基于 CSR 不间断的 Wi-Fi 解决方案测试与研究,公司还致力于推出 CSR 6030A11固件和Synergy Wi-Fi 主机软件优化,这已为 CSR 6000™之前的解决方案带来15%的 Wi-Fi 性能提升。对于用户来说,他们当然对这种 Wi-Fi 性能提升持欢迎态度,因为它提高了扩展的、数据密集型车载 Wi-Fi 应用的性能。

上市时间与定价

CSR 6030A11将于2012年7月批量投产,欲进一步了解价格信息,请联系 CSR 代理商。

编者提示

CSR 6000系列支持所有主流车载操作系统,包括Linux ® 、Android、QNX ® 和Windows ® Automotive。
CSR 6030A11是前几代 CSR 6000产品的升级版,提供了引脚对引脚兼容,并加入了一些新的、先进的功能。
CSR 自有的主机端的 Wi-Fi 驱动软件 ,支持所有 CSR 6030A11新功能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次