处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌Chromecast将能把任何应用画面传到电视

谷歌Chromecast将能把任何应用画面传到电视
来源:腾讯数码 时间:2014-02-07

Chromecast是谷歌公司推出的一款仅售35美元(约合人民币210元)的连接装置。用户可以通过Chromecast将Android手机屏幕上正在播放的在线流媒体内容同步到电视机上。现在,Chromecast的功能将会变得更加强大,谷歌公司近正式公布了Chromecast的SDK开发工具包,开发者可以利用这套SDK让自己的应用支持Chromecast功能,目前支持的应用范围包括Android、iOS、Chrome应用和普通网站。

现在除了谷歌合作的特定视频网站内容,就连普通应用程序的内容也可以通过Chromecast传输到电视上。目前,Chromecast支持从PC、Mac、以及Chromebook的web浏览器端,将内容同步到电视屏幕。此外,少量移动应用,如Netflex、Hulu Plus、以及YouTube也内置了对Chromecast streaming的支持。

毫无疑问的是,支持该SDK的应用将继续保持增长。另据Chromecast产品管理总监Rishi Chandra表示,游戏也将成为该功能的重要组成部分。

Chandra在接受采访时表示:“游戏会是Chromecast一个令人激动的新机遇,开发人员可以在上面投入更多的时间。鉴于Chromecast支持iOS设备、Android平板、以及Windows笔记本的状况,它未来的潜力相当之大。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次