处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

展讯推出低成本入门级3G单核智能手机平台方案

展讯推出低成本入门级3G单核智能手机平台方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-28

【导读】展讯今日推出新一代单核智能手机平台的三款全新 芯片 ,支持WCDMA、TD-SCDMA和EDGE,并集成了Cortex-A7,运行速度1.2GHz,以及GPS、WiFi,蓝牙和FM连接功能。三款全新产品将进一步降低入门级智能手机成本,并同时提高用户体验。

根据英国研究公司Mediacells的统计,在2014年印度与中国的消费者将购买超过5亿部智能手机,占全球销量的半数,其中有4亿多消费者将会购买 其首款智能手机,因此在这些地区入门级智能手机的重要性凸显出来。“在2014年,移动互联网用户在发展中国家数量将首次超过发达国 家,”Mediacells常务董事Brad Rees表示。


此次展讯推出新一代单核智能手机平台的三款全新芯片产品。其中SC7715目前可提供样片,这是一款集成连接功能的单核WCDMA智能手机芯片,支持 WCDMA/ HSPA +和EDGE / GPRS/ GSM标准。它集成单核Cortex-A7处理器,速度1.2GHz,Mali 400 GPU高性能图像处理器,以及GPS、WiFi、蓝牙®和FM功能。该芯片还支持高达500万像素摄像头,720p视频和高达WVGA显示分辨率。展讯也 可提供新一代单核EDGE智能手机芯片样片(SC6815),并将在第二季度发布另一款类似平台TD-SCDMA(SC8815)。

“展讯单核智能手机平台为首次购买智能手机的消费者提供了丰富的用户体验,”李力游博士,展讯通信有限公司董事长兼首席执行官表示。“通过集成连接功能,我们能够降低终端成本,可以帮助我们的客户进一步改进终端市场零售价格。这将有助于进一步在全球范围开拓大众市场需求。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey Mouser (贸泽)、 Element14 (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次