处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高通高端64位处理器年底公布采20nm设计

高通高端64位处理器年底公布采20nm设计
来源:经济日报 时间:2014-01-26
Qualcomm在去年公布入门、中阶市场的首款64位元处理器Snapdragon 410之后,预计将在2014年底左右再针对高阶市场推出MSM8994处理器,预计将采用64位元架构与20nm制程设计,并且对应LPDDR4存储器,至于GPU部分则将搭配更高阶的Adreno 430。 根据中国驱动之家所释出消息,显示Qualcomm预计在今年年底左右释出针对高阶市场设计的新款处理器MSM8994,将有可能是Snapdragon 800系列首款64位元架构处理器产品,同时也将对应LPDDR4存储器,并且搭载更高阶的Adreno 430 GPU,而制程则将采用20nm设计。至于在其它处理器产品部分,相关消息尚未透露是否将针对Snapdragon 600系列加入新款规格,而在Snapdragon 400系列则以去年公布的首款64位元架构架构处理器Snapdragon 410为主,预计将在今年第三季左右推出市场,主要将针对中国LTE市场布局,本身将以ARM Cortex-A53作为设计架构,并且搭配Adreno 306 GPU。大致上来看,在推出采用20nm制程的MSM8994处理器之前,Qualcomm主要产品制程都将维持在28nm,主要在于现行28nm制程技术良率相较下仍有较好表现,而代工厂商预计仍将由台积电负责。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次