处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

芯科多媒体解调器芯片简化电视和机顶盒设计

芯科多媒体解调器芯片简化电视和机顶盒设计
来源:电子工程专辑 时间:2012-06-13
高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories ( 芯科 实验室有限公司)日前宣布推出视频广播行业内先进的单芯片多媒体解调器产品,能简化开发人员对于iDTV、机顶盒(STB)和Blu-ray/DVD录像机等产品的设计。新型Si2169芯片是首颗集成新兴DVB-T2标准、高级DVB-S2标准和现有DVB-T、DVB-S、DVB- C标准的CMOS单芯片解调器,支持地面、卫星和有线电视广播。同系列的另一成员Si2168是与Si2169引脚兼容的DVB-T2/T/C解调器,用于地面和有线TV广播。

Si2168/69解调器提供业内先进DVB-T2地面广播性能,即使在艰难的接收条件下也优于其他DVB-T2解调器,同时完全符合NorDig2.2.1和D-Book7规范。新型解调器为所有DVB-T2传输模式都提供较高的回波性能,即使在挑战的回波条件下也具有业内快DVB-T2通道锁定时间。实际上,Silicon Labs通过采用特有架构减少DVB-T2锁定时间来达到业内水平,而其他的解调器通常需要较长时间才能锁定到不同通道。

当与Silicon Labs市场的硅电视调谐器配合使用时,Si2168/69解调器能提供从射频到基带的完整视频前端解决方案。同时,Si2168/69架构也具有很大灵活性,可以支持其他调谐器选择,包括基于混频振荡器锁相环(MOPLL)的模块和标准中频(IF)地面硅调谐器。


Silicon Labs副总裁及广播产品线总经理James Stansberry 表示:“利用我们已验证的数字解调架构,Si2169为每种数字媒体类型都实现了优异的接收性能,同时也降低了视频前端设计的复杂性、功耗和成本。结合下一代DVB-T2/S2多媒体支持和单芯片集成技术,使得Si2169成为业界灵活和性能的解调器解决方案。”

Si2168/69芯片是小尺寸的数字电视及多媒体解调器,可以直接用于TV/STB主板或者嵌入到模块中,所以成为超薄iDTV设计的理想选择。Si2168/69芯片不需要特殊的昂贵组件,简化了系统BOM,降低系统成本。新型解调器仅需两个供电源,是业内计算密集型DVB -T2模式下省电(典型值为450毫瓦)芯片。(相关拓展: 小批量芯片 )

价格和供货

Si2169和Si2168解调器为7mm x 7mm 48引脚QFN封装,样品和批量产品现已供货。对于1万颗采购量,Si2169和Si2168单价分别为9.94美元和7.92美元。同时Silicon Labs为视频前端设计提供完整的评估平台,包括DVB-T2/T/C/S/S2 Si2169 EVB,内含业界Si2176混合调谐器;以及DVB-T2/T/C Si2168 EVB,内含Si2146数字调谐器。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次