处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

兼容Quick Charge 2.0的快速充电解决方案

兼容Quick Charge 2.0的快速充电解决方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-22

【导读】日前,Dialog宣布推出首款支持高通 Quick Charge 2.0供电的高效AC/DC适配器接口IC,支持 Quick Charge 2.0 A 类5V、9V和12V电压配置,充电速度比传统USB充电方式快至75%。 其高达88%的工作效率可满足小型快速充电适配器所需的较高功率密度。

iW620 Product Brief 下载

Dialog半导体有限公司宣布推出首款支持高通 Quick Charge 2.0供电的高效AC/DC适配器接口IC。新推出的iW620快速充电接口IC位于 AC/DC充电器电源的次级侧,与Dialog的iW1760 PrimAccurate初级侧数字脉宽调制(PWM)控制器配合工作,其高达88%的工作效率可满足小型快速充电适配器所需的较高功率密度。Quick Charge 2.0是高通旗下全资子公司高通技术公司为智能手机、平板电脑等移动设备充电的专有协议,其充电速度比传统的USB充电方式快至75%。

Dialog的Quick Charge  2.0快速充电AC/DC适配器解决方案可以促使工作效率高达83%,而且无需竞争对手所配备的同步 整流器 。为了实现极高功率密度和超小型体积,Dialog的Quick Charge 2.0快速充电解决方案还可与一个同步整流器配合工作,从而实现高达88%的工作效率。

iW620快速充电接口IC可以通过USB数据线检测到支持Quick Charge 2.0的移动设备发出的指令,然后与iW1760 PWM原边控制器进行通信,对电源适配器输出电压进行配置。


iW620典型应用电路

位于初级侧的iW1760就可提供电流感应,不再需要次级侧电流感应电阻器,从而打造出优于其它Quick Charge 2.0壁式充电器的解决方案。此外,初级侧电流控制功能还能以低成本为每个输出电压带来不同恒定电流阀值。

可编程的主动快速放电专利技术能将输出电压从9V或12V降至5V,凭借此技术,iW620可确保设备运行安全。因此,当用户拔掉连接Quick Charge 2.0手机的USB数据线,再将其连接至非Quick Charge 2.0手机时,iW620可以迅速把输出电压降至5V,避免对其造成损坏。

兼容高通Quick Charge 2.0协议的AC/DC适配器解决方案的优势

•    Quick Charge 2.0的充电速度比传统USB充电方式快至75%。
•    支持Quick Charge 2.0 A 类5V、9V和12V电压配置。
•    高效率工作: 与同步整流器配合工作效率可达88%;无同步整流器配合工作效率可达83%。初级侧电流控制功能以低成本为每个输出电压带来不同恒定电流阀值
•    恒定电流控制和恒定电压控制功能可实现以较成本为每个输出电压实现不同恒定电流阀值。
•    与5V USB BC 1.2移动设备向后兼容。‒

Dialog半导体有限公司GM电源转换事业群企业发展与战略高级副总裁Mark Tyndall 表示:“如今,缩短充电时间是智能手机领域引人关注的发展趋势之一。收购iWatt公司后,Dialog在AC/DC电源初级侧精准控制领域占据地位,我们很高兴推出首款面向Quick Charge 2.0的初级侧调节解决方案,成为较早实现高功率密度快速充电解决方案的提供商。”

iW620支持Quick Charge 2.0高电压专用充电端口(HVDCP) A类(5V、9V和12V输出电压)应用。此外,借助iW1760初级侧数字PWM控制器,iW620还能实现快速电压转换和低于100mW的空载功耗。iW620+iW1760快速充电解决方案所提供的全面保护功能包括:相邻引脚短路和浮动引脚保护、避免输出短路的内置错误保护、输出过压、输出过流、电流感应电阻器短路、输出电流限制和过载防护、以及用于外部过热及过压保护的专用引脚。

关于Dialog 半导体有限公司

Dialog 半导体有限公司致力于针对个人便携式应用、低功耗短程无线应用以及LED固态照明、显示和汽车应用等领域,制造与优化高度集成的混合信号集成电路(IC)。公司为现有业务合作伙伴提供灵活、动态的支持、世界一流的创新技术和保障服务。  凭借其在高能效系统电源管理领域积累的丰富经验和知识,以及包括音频、短距离无线、AC/DC电源转换和VoIP技术在内的技术积累,Dialog 半导体有限公司能够在其几十年的经验基础上迅速开发出面向各类个人便携式应用的 IC,这些设备包括智能手机、平板电脑、Ultrabook、数字无绳电话等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17826次
3 DAC1220E 0.95MB 15822次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9239次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9021次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次