处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

市场将受益于采用低成本FPGA的MIPI DSI显示屏和应用处理器

市场将受益于采用低成本FPGA的MIPI DSI显示屏和应用处理器
来源:eefocus 时间:2014-01-20

在二十世纪九十年代,PC毫无疑问是性价比的平台,其他领域的工程师意识到如果在他们的非PC应用中采用PC元件,他们可获益于这些低成本和高可靠性的元件。众多嵌入式设计师发扬了这种做法,为终端消费者提供更大的价值。在过去的几年里,PC已经不再是可以利用的高性价比平台。现在,智能手机和平板电脑成为了市场主宰,而PC市场正在萎缩。正如先前的设计师采用低成本的PC元件,如今的工程师同样希望使用为智能手机和平板电脑开发的元器件获得同样良好的效果。

绝大多数的智能手机和平板电脑使用MIPI标准组织定义的总线和接口。例如,显示屏显示接口称为DSI(显示串行接口),图像传感接口称为CSI-2(摄像机串行接口)。MIPI标准组织定义应用处理器和众多外围设备的互连,包括图像传感器、存储器、显示屏、射频元件和传感器等等。一些嵌入式设计师甚至想将应用处理器作为他们构建系统的核心。很不幸的是很多这样的设计无法实现,因为现有的软件和功能专为沿用几代的嵌入式处理器而开发,实现这些设计要承担过高的成本。不过仍然有一些设计还是想利用智能手机和平板电脑中的其他元件。实现这些设计时面临的主要挑战是连接,需要将已成熟应用的接口桥接至大量的MIPI标准总线,例如DSI。

为了更好地说明,让我们想象一个进行了大量软件开发和资金投入的微控制器。假设这个系统设计者想要继续使用这个微控制器,同时又期望能够驱动移动设备中的显示屏。用于显示屏的DSI接口是串行的SLVS信号总线。问题在于微控制器使用的是CMOS RGB或者LVDS flatlink总线来连接LCD显示屏。这和DSI接口是不兼容的,因此这两个器件无法正常工作。

不久之前,设计师只能放弃在嵌入式设计中使用低成本DSI显示屏的想法,除非用于桥接的ASIC的成本是合理的。这并不是个例,在大量主流的设计中设计师不得不采用昂贵的显示屏。幸运的是,现在已经有低成本、易于配置的解决方案可以解决这个问题。事实上这些解决方案允许几乎所有的嵌入式设计采用低成本的DSI显示屏。

莱迪思近发布的一套解决方案利用超低密度(ULD)FPGA桥接MIPI DSI和CSI-2接口到大量的传统总线。这些低成本、低功耗的FPGA产品和MIPI参考设计被设计用来构建一个理想的桥接 芯片 ,能将DSI显示屏连接至各种嵌入式微处理器或者微控制器。

举一个例子,我们假设想要使用的微控制器带有CMOS RGB888(24位色彩总线)显示接口。步需要确认如何对DSI显示屏的配置存储器进行编程。大多数情况下微控制器通过I2C总线进行配置。但是DSI不能接受I2C对显示屏进行配置。DSI通过串行数据通道D0接收显示指令设置(DCS)。于是,FPGA需要将微控制器发出的I2C指令转换为一系列DCS指令来配置DSI显示屏。一旦对显示屏的编程完毕,FPGA就配置为接收RGB888接口的数据。假设RGB888总线输出的分辨率与DSI显示屏的分辨率一样,下一步就需要将并行总线转换成串行DSI总线。如果微控制器输出的分辨率和显示屏的分辨率不一样,FPGA可对图像进行缩放。在这两种情境下,都必须要对DSI接口的数据输出通道的数量进行配置。配置完成后,ULD FPGA将输出一个DSI发送接口来驱动DSI显示屏。

当面临应用处理器与非 DSI标准的LCD显示屏的互连需求时,又该如何实现?虽然有一些应用处理器拥有不止一种显示屏接口总线,但其中大多数只采用DSI标准。于是在先前章节中讨论过的类似挑战又出现了。需要应用处理器将其DSI信号输出到LCD显示屏,类似于LVDS flatlink总线。相同的ULD FPGA也可用作此类桥接的解决方案。在这种类型的设计中,DSI将作为FPGA的输入总线,LVDS显示屏由FPGA驱动。

现在设计师们可以使用低成本的ULD FPGA器件桥接至DSI和CSI-2接口,这样就能使用大量移动设备中的元件实现独一无二的设计。正如在PC时代采用PC元件协助嵌入式设计降低成本,在莱迪思半导体公司推出的ULD FPGA器件和DSI 与CSI-2解决方案的帮助下,设计师也可从使用各种移动设备元件中获益,例如显示屏、应用处理器和图像传感器。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次