处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Android+Zigbee远程控制无线网关方案

Android+Zigbee远程控制无线网关方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-20

【导读】ZigBee技术是基于IEEE802.15.4标准协议的一种近距离无线通信技术,具有功耗低、成本低、容量大、安全性高、抗干扰性能强等特点。本方案介绍ZigBee网络与以太网、WiFi网络连接,实现便携式设备(如手机、平板电脑等)对小型区域的实时监控。

概述

智能监控系统设计的目的是使用户可以通过手机或者PC机上网远程控制终端设备或对环境进行监测。其中网关是系统的核心,主要负责上行各无线终端结点信息的管理和处理,以及下行控制各无线终端结点运作,具有完成不同网络间协议转换的功能。


图1 网关在智能监控应用中的位置

网关设计采用模块化方案,由硬件层、系统层和应用层组成,如图2所示。硬件层描述了网关的硬件组成;系统层是以SAM9M10为核心处理器的网关所移植的Android操作系统;应用层包括网关应用程序、应用协议层和应用地址适配层。


图2 无线网关结构

系统硬件设计

系统硬件设计采用模块化设计思想,主要模块包括SAM9M10核心处理模块、ZigBee模块、以太网模块、LCD模块、WiFi模块、电源模块等。

SAM9M10核心处理模块包括一个基于ARM926的400 MHz微处理器,支持133 MHz的双数据率DRAM(DDR2),并且集成了高速(480 Mbps)USB主机和设备端口、片上收发器、以太网MAC、两个用于MMC 4.3和SDIO/SD Card 2.0的接口,以及CMOS摄像头、音频接口和支持电阻式触摸屏的LCD控制器。SAM9M10核心处理模块负责ZigBee数据收发、以太网数据收发、LCD数据输出、数据存储等。


图3 系统硬件设计图

系统软件设计

无线网关软件设计主要从Android操作系统的移植、无线网关系统协议模型与网关应用程序3方面介绍。

(1)Android在SAM9M10上的移植

Atmel以32位ARM926处理器为基础的SAM9M10ARM9器件为运行Android操作系统的SAM9M10-G45-EK板提供完整的板级支持包(BoardSupport Package,BSP)。Atmel公司的Android端口基于2.1版本,支持摄像头接口、硬件视频解码、软件解码、网页浏览,可以使用以太网电缆或H&.D Wireless提供的WiFi SDIO加密器。通过SAM9M10-G45-EK板的BSP,可以很方便地将Android移植到SAM9M10上,由Nand Flash启动。


图4 Android系统移植

(2)无线网关系统协议模型

ZigBee协议栈

ZigBee协议栈采用TI司的ZStack,具体版本号为ZStaek-CC2530-2.5.0。它支持ZigBee 2007(包括ZigBee和ZigBee PRO)协议,在本网关软件设计中,采用了ZigBee PRO协议。ZigBee PRO在继承ZigBee技术全部优点的基础上,增强了无线网络的可扩展性、易用性和安全性。Z igBee协议栈架构如图5所示。


图5 Zigbee协议栈

(3)网关应用程序

网关应用程序主要指的是在网关应用协议层的规范基础上,传递的信息数据以Android任务的形式组织运行,在以太网与ZigBee网络的数据通信中,信息是以数据包的形式发送和接收的,数据包发送流程如图8所示。

在无线WiFi网络中,通过以太网与无线AP相连接的PC机是服务器端,而无线网关作为Android客户端通过TCP/IP协议与PC服务器建立网络连接,通过Socket通信,可以在实现服务器和客户端网络连接的基础上,完成数据的转发、传输和接收。

因此,无线网关应用程序要实现下面的功能:

①建立客户端(无线网关)和服务器(PC机)的Socket,网络连接,为他们之间的数据交换提供必要条件。
②将无线ZigBee模块接收到的来自ZigBee网络的数据读进缓冲区,然后写入USB无线网卡,USB无线网卡会将数据打包成WiFi协议格式,送入无线WiFi网络。Android客户端应用程序实现流程如图6所示。


图6 Android客户端应用程序设计

灯光控制功能的实现

ZigBee将应用划分为不同的域,每个应用域都有自己的ProfiIe,ZigBee Profile为这个应用域提供标准的接口和设备定义,使得不同生产商生产的针对同一应用领域的ZigBee设备之间能互通。ZigBee在智能家居、家庭自动化中采用的Profile是ZigBee Home Automation Pub lic Appliation Profile。通过该Profile及ZCL(ZigBee Cluster Library)的引入,实现了对ZigBee灯光家电设备的控制。例如网关对灯光进行开关控制,只需调用zelGeneral-SenclOnOff_CmdToggle()函数。应用程序、Profile及ZCL与其他层的接口的层次框图如图7所示。


图7 应用程序、Profile及ZCL与其他层的接口的层次框图

结语

本方案基于Android系统和ZigBee技术的无线网关,该网关体积小,功耗低,使ZigBee网络和以太网以及WiFi网络融合为一体,在ZigBee近距离无线通信和以太网远程控制之间搭建了一座桥梁。实现了无线传感网与无线互联网之间的数字信息交互,可以广泛应用到物联网中。

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17825次
3 DAC1220E 0.95MB 15820次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9020次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次