处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

人体脂肪秤设计方案

人体脂肪秤设计方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-17

【导读】CSU1281芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。特别适合多显示点阵和外设的产品。如果应用于脂肪秤或BMI等多功能秤,此芯片满足多种测量人体阻抗的电路(如:交流测量或直流测量等)。特别是CSU1281显示点阵达到132点,可以全屏显示出人体各项健康指标。

脂肪秤主控芯片选型

CSU1281芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。特别适合多显示点阵和外设的产品。

特点:

8位单片机MCU,内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM);
256字节数据存储器(SRAM);
只有37条单字指令,8级存储堆栈;
24位分辨率,有效精度20位(PGA为1时,输出速率为25Hz);
内部集成的可编程增益放大器,ADC的输出速率3.8Hz~15KHz;
内带电荷泵,内带稳压器供传感器和调制器;


图1 芯片功能模块图

人体脂肪秤方案介绍

特点:待机工作电流少可达8uA、高抗干扰性能、线路简单,外围元器件少、整机工作电流可小于3mA、整机模组性价比高、家电控制器。

方案原理框架


图2 方案原理框架图

芯片及方案详细资料下载: 人体脂肪秤资料

ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17825次
3 DAC1220E 0.95MB 15820次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9020次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次