处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

带记忆的RGB LED灯设计方案

带记忆的RGB LED灯设计方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-17

【导读】使用CSU8RF2111S制作的具备记忆功能RGB灯,通过红外摇控控制RGB 灯,发出不同颜色的光。当采用交流供电时,可给RGB LED 灯接入过零检测信号,即可按外部过零信号50Hz 为时基,实现多个RGB LED 灯的同步运行功能。

方案主控芯片简介

1、功能及主要特性

CSU8RF2111 是一个8 位CMOS 单芯片FLASH MCU,内置1K*16bit 的FLASH 程序存储器。具备以下特性:

● 支持在线烧录
● 上电复位(POR)
● 上电复位和硬件复位延迟定时器(40ms)
● 内带低电压复位(LVR)
● 定时器0 8位可编程预分频的8位定时计数器
● 定时/计数器1 8位可编程预分频的8位分频器
● 扩展型看门狗定时器(32K WDT)可编程的时间范围
● 内带16MHz 振荡器
● 外部 32.768KHz 晶振(RTC)或 4MHz ~16MHz 晶振
● 电压工作范围 VDD 2.3V~5.5V

应用范围:小家电、消费类产品。

2、芯片部分模块原理

(一)时钟模块

CSU8RF2111有两个时钟源。一个是内部集成的时钟, 16MHz的时钟供CPU工作,另一个是外部时钟。


图1 CSU8RF2111振荡器状态框图

图2 CSU8RF2111时钟系统寄存器列表

对MCK寄存器进行写操作时,建议使用bcf或bsf指令。

注意:把CPU时钟由内部晶振切换到外部晶振,并把内部晶振关闭时应按照以下顺序执行:

//
bcf mck,7 ;打开外部晶振
call delay_20ms ;延时20ms
bsf mck,0 ;切换到外部晶振
nop
nop
bsf mck,6 ;关闭内部晶振

//

(二)复位系统

CSU8RF2111有以下方式复位:
1) 上电复位
2) RST硬件复位(正常操作)
3) RST硬件复位(从Sleep模式)
4)WDT复位(正常操作)
5)WDT复位(从Sleep模式)
6) 低电压复位(LVR)

下图给出了各种复位原理。

图3 复位电路原理

(三)中断系统

CSU8RF2111有4个中断源:
1) 外部中断0
2) 外部中断1
3) 定时器0溢出中断
4) 定时/计数器1溢出中断


图4 中断逻辑

CSU8RF2111有4个中断源,但只有1个中断入口地址004H。与中断相关的SFR:中断使能控制寄存器INTE和中断标志位寄存器INTF。这4个中断源都各自有一个中断使能,和一个总使能位GIE,并且它们的标志位硬件置位,软件清0。
当响应中断时,会把当前的PC值入栈保护,并把PC置为004H,同时把总使能位GIE清0。执行完中断服务程序,执行RETFIE指令返回到之前的程序,硬件自动将GIE置1。所有的外部中断、RTC或32K WDT作为时钟源的定时器0溢出中断都可唤醒sleep睡眠模式和halt停止模式。

带记忆的RGB LED灯方案

RGB LED 灯具备以下特点:
1 可在直流、交流电源下工作;
2 可发出16种色彩光,4种色彩变化的光,并具备4 级亮度调节功能;
3 状态记忆:断电后再次上电时,继续接上一次的断电状态运行;
4 过零检测;


图5 实物原图
当采用交流供电时,可给RGB LED 灯接入过零检测信号,即可按外部过零信号50Hz 为时基,实现多个RGB LED 灯的同步运行功能。

图6 原理图


图7 框架图

完整芯片资料及方案下载: 带记忆的RGB led灯设计方案资料

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet( 安富利 )、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次