处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

车载音频输入设备降噪方案

车载音频输入设备降噪方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-14


【导读】该方案为很久之前一位车载电子爱好者提出的,是在以前的车载电脑中常用的方法。相对比较简单,在输入端加一个隔离放大器解决共地噪声可。虽然现在可能已经有了更好的降噪方案,但作为音频降噪基础性的知识还是比较好的参考。  

 如果你有车,但车里没有车载娱乐设备,不免让大家觉得在堵车的时候少了很多乐趣。没关系可以自己DIY一个车载电脑,可以很爽的在车上听MP3、看RMVB、玩GPS导航还可以玩游戏。其中车载电脑的声音通过DIY的音频输入接入车子的原装卡带机上,利用卡带机作功放和收音机,效果不错。  


  不过,美中不足的是,在使用中发现,汽车点火后,音箱喇叭里会有干扰噪音,并且这个噪音还随着车速的增加,也就是发动机转速的增加而增加,音调也会变尖,另外,电脑读取硬盘、GPS程序读取串口数据时也会有小量杂音。虽然噪音不算大,但是对于完美主义者的用户来说,怎可忍受!  

  噪声产生的原因  
  经该种噪音比较典型,名为“共地噪音”!就是说,噪音是由于车载电脑和卡座机功放之间没有采用一点接地,由于两者接地阻抗不同,而窜入的。具体的看下图。  


  共地噪声  

  当我们用点烟器给车载MP3、手机或者导航仪供电,而又把这些设备与汽车音响的Aux口相连接时,本来点烟器的地GND A就和汽车音响的地 GND B连在一起了,就是我们所说的共地。因为共用一个GND,但A点和B点接地的阻抗不同,存在电势差,这样就引起了耦合的交流噪声。所以我们说其实共地噪声就是两个地存在电势差而引起的交流噪声,我们听到的噪声,就是电流声。  
  解决的办法也比较简单,就是加装一块隔离放大器,把车载电脑和卡座机的地线隔离!这样,噪音就窜不进去了。  


  上面这个电路图,几只电容,一只IC,很简单的!它就能解决你的大问题。这只IC的型号:BA3121N。  

  材料备齐,用了一块万能板,不到半小时就能搞定。注意,全部钽电容。  


  装入卡座机!  

  电路板很小,直接焊了一根铜丝,固定在收音头上,IC+12V供电电源从卡座插座第7脚取来!(图中红线,第7脚是ACC,这样,要车钥匙打至ACC或ON才会对电路供电)。  

  经过测试,效果非常好!把音量开,发动机踩到4000转,没一点噪音,读盘等等的电脑的噪音也消失无踪!播放MP3测试,音色纯正,未受影响。  

  加装上面的这个简单电路,完全可以解决所有加装音频输入带来的共地噪音,而共地噪音,应该说很普遍,只要你用车上的电源给你的音源供电,就一定会碰到。所以说,这个电路,还是很有实际价值的。  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、     Avnet    (安富利)、     Arrow    (艾睿)、     Chip1stop    、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次