处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通推出同时支持ADSL和VDSL2高性价比路由器解决方案

博通推出同时支持ADSL和VDSL2高性价比路由器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-13

基于博通在xDSL和家庭网络方面的深厚专业知识,为新兴市场而设计的入门级单芯片解决方案SoC,使电信运营商以更低的客户终端设备(CPE)成本为家庭用户提供更高的数据接入速率。该芯片包含传统的ADSL2+ 技术以及经过实地验证的VDSL2 技术,可为宽带服务提供更先进的支持。

北京时间,2014年1月10日-全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司 今日宣布推出一款专门用于家庭网关的xDSL 单芯片解决方案。该芯片可以为消费者提供更高的数据接入速率,同时降低xDSL服务提供商的客户端设备成本。BCM63381芯片集成了博通广泛使用的支持G.Vector标准的ADSL 和VDSL2 技术,快速以太网交换机以及一个PCI-e接口,以高性价比将家庭网关连接到Wi-Fi芯片,为消费者提供有线和无线互联网接入。

“VDSL2 技术已经被全球的电信运营商广泛采用,为用户提供高速数据接入服务,”博通宽带运营商接入业务副总裁兼总经理Greg Fischer说。“利用博通一流的IP以及工程设计能力, BCM63381芯片将ADSL 和 VDSL2 技术集成到单个入门级芯片,既满足了运营商降低成本的需求,同时也为家庭用户提供了更快的宽带接入速度和更优质的网络服务。”

消费者家用设备对于有线与无线连接的需求正在与日俱增。博通的28纳米制程芯片 BCM63381集成了多种家庭网络技术,在单一集成平台上广泛采用了博通的多种软件解决方案。芯片上配备了一个USB接口,并集成了博通的以太网交换机和一个PCI-e 接口,用于与外部Wi-Fi的连接。该款芯片为使用ADSL2+ 技术的电信运营商提供了解决方案,让他们可以为家庭用户提供高性价比的VDSL2高速宽带接入服务。

产品推出时间:

博通的BCM63381 芯片现已开始提供样片。

关于博通公司:

博通(Broadcom)公司,财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的杰出技术创新者及。其产品协助语音、视频、数据和多媒体的传送遍及家庭、企业及移动环境。针对信息及网络设备、数字娱乐及宽带接入产品和移动设备的制造业者,博通公司提供业界完整的先进系统单芯片和嵌入式软件解决方案。

ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次