处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

四分之一高设计+解析戴尔M420刀片服务器

四分之一高设计+解析戴尔M420刀片服务器
来源:赛迪网 时间:2012-06-08

上周,戴尔在北京正式发布了多款基于英特尔E5 2400和4600平台的服务器。在这几款服务器中,PowerEdge M420刀片为耀眼。

戴尔PowerEdge M420的外形为长条形状,长度、厚度与标准刀片相同,但宽度只有刀片的四分之一。M420是世界上一款四分之一高度双路刀片服务器,相比传统刀片服务器,其计算密度、性能和效率有了巨大的提升。

规格方面,戴尔PowerEdge M420基于双路LGA1356接口的Intel至强E5-2400处理器,每一路处理器搭配一组3根3通道内存插槽,主机带有2个前置式2.5英寸硬盘位,支持磁盘阵列。每个刀片服务器拥有六个DIMM插槽,内存可扩展至192 GBDDR3 RAM(1600 MHz)。

戴尔PowerEdge M420外形尺寸远远小于同类产品,在每个全高的刀片式模块中可以容纳4个M420服务器。不过也正是因为体积原因,使得M420基本没有升级能力。据了解,在10U的机架空间内,可存放多达32个服务器,共64个CPU插槽。

与PowerEdge M420搭配的机箱型号为PowerEdge M1000e,也是世界上一款带有热能工程的机箱。此外,还可以使用PowerEdge M420和戴尔Force10MXL10刀片交换机进行组合,将每个机箱的节点数量加倍,以更有效地利用基础架构预算。PowerEdge M420可满足各种需求,在提供高密度的同时,不会降低数据中心的可用性和性能。(拓展阅读: IC采购信息

维护方面,借助Dell OpenManage产品组合(包含戴尔独有的带生命周期控制器的Integrated Dell Remote Access Controller),简化PowerEdge服务器的部署、更新、监控和维护。OpenManage还集成并可以连接用户正在使用的第三方系统管理解决方案。同时,还内置了SD卡,对虚拟机管理程序和vFlash提供支持。

PowerEdge M420拥有更高的计算密度,并通过提供热拔插、容错硬盘和故障防护管理程序来保证冗余能力,而且维护成本也很低,因此同样适合组建高密度集群以及特殊应用的数据中心。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次