处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI高精度、低功耗片上计量仪支持便携式保健应用

ADI高精度、低功耗片上计量仪支持便携式保健应用
来源:我爱方案网 时间:2014-01-10


【导读】ADI近推出一款高精度、低功耗片上计量仪ADuCM350,ADI的片上计量仪提供无源和有源传感器融合功能,面向新一代护理点诊断、家用/自测保健产品以及生命体征监护应用。  

  中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)近推出一款高精度、低功耗片上计量仪ADuCM350,可用于多种便携式保健领域,如护理点诊断、家用/自测保健设备以及可穿戴式生命体征监护仪等,包括运动健身监护仪。ADuCM350是一款单芯片可扩展平台,集成由一个可配置多传感器开关矩阵、硬件波形发生器和离散傅里叶变换(DFT)引擎构成的16位精度模拟前端(AFE),并配有处理子系统和工业标准软件开发环境,支持完整的产品开发路线图。ADuCM350片上计量仪提供方便的无源和有源传感器连接能力,支持传感器融合功能,哪怕在干扰下也能提供无与伦比的高精度人体生理数据测量性能。  

  ADI公司医疗保健部门副总裁Patrick O’Doherty表示:“ADuCM350片上计量仪支持多种便携式医疗保健应用,从诸如智能手表和高级计步器等可穿戴保健监护设备,到可以缩短病患住院时间的护理点诊断,同时让高质量居家监护成为可能。ADuCM350提供无与伦比的精度和片上集成度,极其适合在便携式健康与保健监护产品设计中使用。”  

ADuCM350片上计量仪针对系统级性能优化  

  ADuCM350针对系统级性能和高精度信号测量而优化(包括那些采用单颗纽扣电池供电的监护设备),并集成由16位精度160 kSPS ADC、+/-0.2%精度基准电压源以及一个12位DAC组成的精密AFE。  

  ADuCM350提供的无源复阻抗感测能力可实现基线检测,并以从前无法达到的性能水平提供生理、生物以及电化学反应的详细信息。无源和有源传感器融合提供额外的信号测量精度水平,同时环境适应能力强的片上电容数字转换技术可支持皮肤电极检测和新一代电化学试纸技术等新型应用。精密AFE可执行自动校准,确保产品在其寿命周期内具有精确、可重复的现场测量能力。  

可扩展开发平台支持快速功能扩展  

  ADuCM350医疗保健型片上计量仪是一款灵活的应用平台,支持从入门级设备到多功能设备的完整产品开发路线图。传感器融合功能允许设计人员扩展产品测量能力。例如,ADuCM350平台利用超低功耗3轴MEMS加速度计进行高度和运动检测,并结合心率和呼吸体现的皮电反应,可支持卡路里消耗测量应用。丰富的通信I/O外设包括USB、音频、显示、串联与触摸设备,支持差异化和快速功能扩展。ADuCM350 AFE序列器让设计人员只需为测量序列进行一次软件开发,便能可靠地用于整个产品系列中。  

ADuCM350医疗保健型片上计量仪的主要特性  

  •16位精度、160 kSPS ADC  
  •0.2%精度基准电压源  
  •12位无失码DAC  
  •硬件加速器可用于波形发生和滤波  
  •16 MHz ARM Cortex M3处理器  
  •384 kB闪存、16 kB EEPROM和32 kB SRAM  
  •支持传感器融合  
  •可配置开关矩阵(电流测量、光度测量、阻抗测量、电位测量)  
  •复阻抗测量(波形发生和滤波)  
  •稳定的电容数字转换技术  
  •支持通信I/O:USB、音频、显示、传呼和串行  
  •丰富的电源管理能力  
  •工作电源:兼容纽扣电池  

报价与供货


关于ADI公司  

  Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(     大联大    )、Future(     富昌    )、     Avnet    (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次