处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

处理两种输入电压的双稳压器

处理两种输入电压的双稳压器
来源:电子设计技术 时间:2012-06-07
图1中的电路为兼有新型3.3V和老式5V器件的 转换电路 供电。另外,由于 稳压器 既接受3.3V也接受5V输入,因此可以直接将其用于新型3.3V系统,或老式5V系统。

电路包括两个部分:一个 DC/DC 转换器 ,还有一个双刀双掷(DPDT)开关。DPDT开关包括一对双N沟道MOSFET(Q2和Q3),以及它们相应的高侧驱动器。

在上电时, I C 2中的 比较器 检测电路的状态。IC 2比较器的输出(第6脚)接到MOSFET驱动器IC1的输入端。驱动器内部生成一个比器件供电电压高8.8V的栅极驱动电压。这个大电压驱动Q 2和Q 3中的相应MOSFET。


图1,当从5V元件转用3.3V元件时,用图中这种双输出 稳压器 可设计出能使用3.3V和5V器件的表面安装PC板。此外,这款新颖的 稳压 器还能同时接受3.3V或5V的输入电源。

IC2亦是一个飞电容降压/升压DC/DC转换器的核心。与其它开关稳压方案不同,这种结构不需要变压器。晶体管Q1控制着这个部分的 输出电压 VS。当VIN为5V时,Q1关断,使该部分工作为一个步进降压转换器。在此模式下,这个部分产生3.3V,通过Q3B而输出。另外在此模式下,5V电源直接通过Q2A,而Q2B和Q3A均关断。(拓展阅读: 电子IC采购网

当VIN为3.3V时,IC1使Q1导通,将140kΩ电阻短路,并使DC/DC转换器部分进入步进升压模式。在此模式下,转换器部分在VS上产生5V,通过Q2B提供5V输出。另外在此模式下,3.3V通过Q3A直接从电路的输入到输出。Q2A和Q3B均关断。

无负载下的静态耗电大约为500μA。低频转换器可降低功耗,代价是要用较大的电感。两种模式下,DC/DC转换器部分的效率均为73%。但由于这一功率只是电路 输出功率 的一半,因此电路的总效率在VIN=3 . 3 V 时约为8 0%, V IN=5 V 时为86%。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次