处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell推出拥有集成度的业界顶级802.11ac 1x1无线Combo方案

Marvell推出拥有集成度的业界顶级802.11ac 1x1无线Combo方案
来源:集微网 时间:2014-01-09
2014年1月7日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布,推出拥有集成度的业界顶级802.11ac 1x1无线Combo方案——Marvell Avastar®  88W8887,为新一代移动应用提供高性能、低功耗、高性价比的解决方案,进一步扩展了Marvell丰富的802.11ac产品线。这款高度集成的Quad-radio无线连接解决方案,在一颗单芯片上实现了802.11ac 1x1的超高吞吐量(VHT)、WLAN、蓝牙4.1、近场通信(NFC)和FM接收,适用于智能手机、平板电脑和其它支持无线连接的设备。Avastar 88W8887还内置了功率放大器(PA )、低噪声放大器( LNA)和射频开关,并集成优质的射频前端,能显著缩小封装尺寸并降低设计复杂度,使其成为性价比的解决方案。为满足新一代应用的需求,Avastar 88W8887经过专门设计以满足当今“美满互联的生活(Connected Lifestyle)”对于速度、可靠性和质量的要求。通过采用Marvell业界的传输波束成形技术(Beamforming),88W8887带来了无与伦比的WLAN性能,提供高达433 Mbps的数据传输速率,可实现高速数据传输、互联网浏览以及视频流传输。Avastar系列产品家族中的这一成员还集成了先进的可延长电池使用寿命的电源管理功能,并实现了与LTE 4G网络的全面互操作和共存。
Marvell公司总裁、联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“很高兴看到Marvell的领导地位、贡献以及我们10多年来为企业、消费者和移动应用提供世界级端到端的无线解决方案的成功记录。无线连接是支持今天‘美满互联的数字生活(Connected Digital Lifestyle)’的重要支柱。 高集成度的Avastar 88W8887不仅增强了当前智能手机和便携式电子产品的性能,还能为可穿戴计算、数字娱乐、汽车和物联网等领域带来更多新型的创意产品。我为Marvell敬业且富于创新精神的工程师们感到自豪,感谢他们不断推出行业的技术,提升新一代智能消费电子设备的连接性和可靠性,同时进一步降低功耗和系统成本。”
Marvell Avastar 88W8887延续了Marvell业界的支持802.11ac MIMO的88W8897对蓝牙4.0和NFC成功的集成方案,适用于更加高端、拥有更大尺寸的设备,包括平板电脑、笔记本电脑、智能电视,以及那些需要性能和强大连接以支持多媒体内容和云服务的无线设备。凭借对于拥有蓝牙智能就绪(Bluetooth Smart Ready)功能的的蓝牙4.1标准的支持,88W8887建立了 一个全新的低功耗蓝牙智能设备生态系统,这些设备可以与智能手机和其它消费电子设备相连,实现更多全新的应用。此外,芯片所集成的NFC功能带来了更多易于使用的应用,包括WLAN和蓝牙设备便捷的自动匹配,以及移动支付和新兴的电子商务应用。
Marvell Avastar 88W8887的主要特点包括:
支持IEEE 802.11ac 1x1 单路空间流,提供高达 433 Mbps的数据传输速率
集成功率放大器 (PA)、低噪声放大器 (LNA)和射频开关
支持双模蓝牙 4.1  (蓝牙智能就绪Bluetooth Smart Ready)
符合FNC论坛规范的NFC 连接技术,适用于近距离非接触式通信
FM接收 (支持RDS/RBDS信号的数字解码 FM广播)
支持业界的发射波束成形技术和低密度奇偶校验码(LDPC)以提供强大WLAN性能
Marvell Avastar 88W8887将于2014年季度末开始提供样品。
Marvell将在2014 CES(消费电子产品展)上展示无线连接解决方案,Marvell展台位于威尼斯人酒店3层(Murano 3304号)。2014 CES 将于2014年1月7日至10日在美国内华达州拉斯维加斯的拉斯维加斯会议中心、世界贸易中心以及威尼斯人酒店举行。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。