处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altium Designer 14强势登陆 覆盖高端解决方案

Altium Designer 14强势登陆 覆盖高端解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-01-06

 不久前,Altium发布了其旗舰产品Altium Designer的版本Altium Designer 14和1.2版 Altium数据保险库(Vault Server)。“近我们看到的一个趋势,首先从底层,越来越多的用户他不甘心仅仅是用一些免费的软件,他们也是希望随着他的应用层面的提高,他希望能够得到更好的一些工具。在另外一端,在高端的市场上面有一些应用,随着这个产业的应用越来越普及,越来越流行,一些中端的软件厂商也开始具备了提供这种解决方案的这些能力,高端的这部分用户也会慢慢地跑到中端来。”Altium全球产品营销总监David Read说道。随着市场需求的变化,此次发布的产品其性能向高端需求靠拢并且更加注重数据管理,可谓高端大气上档次。

  Altium  Designer 14——向工程师提供高科技PCB技术    作为旗舰产品,Altium  Designer 14在性能上得到了很大的提升。其中重要的一个提升莫过于其3D PCB设计的功能得到了增强 。早在2005、2006年,Altium 便成为全球家把3D PCB功能实现的电子设计工具的厂商。所有的设计软件都有一个底层引擎,有的引擎是基于2D的,其平面设计完成后可能会转化一些3D的功能出来。但是在起初研发Altium Designer软件的时候,Altium就把它设计成是一个基于3D的底层引擎。PCB板实物是3D的,它不是一个平面的板,所以拥有基于3D的底层引擎无疑给使用者提供了莫大的方便,式设计更加直观、贴近现实,也使设计更加人性化、智能化。

 以往,产品的电子设计与机械设计是直线进行的,即电子设计师专注做自己的工作,完成后再去跟机械设计工程师去沟通,有不合适的地方再修改设计。Altium  Designer 14 十分注重把电子设计跟机械设计很完整、很系统地整合在一起,软件本身有一定的视觉功能可以看到与所配的机械后的匹配度,也就是说在做电子设计的同时设计者已经可以适应机械设计的需要,也就不存在返工这些方面时间和成本的消耗了,很好地适应了机电一体化这一技术趋势。

 新版本Altium  Designer能够实现软性和软硬复合板设计,包括先进的层堆栈管理技术。“软硬结合板设计的功能在整个行业的定位以前一直是只有高端的用户,或者高端的软件才具备这样的功能。现在我们把它带到这个中端或者主流的市场里面来。”David Read说。

 另外,Altium  Designer14还可以支持嵌入式的PCB元器件,这样有利于把板子做的更小,减少对外界的一些特别信号的干扰,容易走线。嵌入式的PCB元器件对设计环节有较高要求,工程师要在设计的过程中就把元器件放进去,确保在后的制造过程当中保持精确,Altium Designer 14为实现PCB元器件的嵌入提供了有力的支持。

  助力工程师专注创新的Vault1.2  

 同时,在这次的发布里面,新版Vault Server在性能方面得到了非常大的提升,能够帮助企业打造高效的设计团队。新版Vault Server的主要优势有:通过严格的版本控制,实现可追溯性并记录使用信息(where-used);通过设计复用缩短设计周期;在设计过程中采用智能的供应链信息降低风险,避免设计完成后再进行修改而付出的高额代价。

 “Vault这个产品它的初衷就是站在一个企业的角度或者站在一个团队的角度去看整个设计流程,数据的管理以及团队成员之间工作状态,工作环境的一些管理。在这个版本里面我们做的的改变是说把Vault变成了一个开放式的平台,它能够很好地和其他的一些系统,比如说PLM系统,ERP系统,能够很好地跟不同的系统整合在一起。”David Read说。


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在     IC采购    , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次