处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

4G时代LTE智能天线解决方案

4G时代LTE智能天线解决方案
来源:我爱方案网 时间:2014-01-03


【导读】在过去的一年中,硬件创业加上互联网营销成为大家讨论的热点之一,或多或少在模仿小米的模式。恰逢赶上了智能设备的浪潮,因此产品定位又有了“智能硬件”这一说法。随着年末LTE的发布,4G时代已来临,产品呢就让我们看看一款LTE的智能天线吧。  

什么是LTE?

  LTE,全称应为3GPP Long Term Evolution,中文一般翻译为3GPP长期演进技术,为第三代合作伙伴计划(3GPP)标准,使用“正交频分复用”(OFDM)的射频接收技术,以及2×2和4×4 MIMO的分集天线技术规格。同时支援FDD(频分双工)和TDD(时分双工)。在每一个 5MHz 的蜂窝(cell)内,至少能容纳200个动态使用者。用户面单向传输时延低于5ms,控制面从睡眠状态到激活状态迁移时间低于50ms。2010年12月6日国际电信联盟把LTE正式称为4G.过去的3G技术是指同一无线网络提供语音和数据通讯,但到了4G时代则变成为全数据网络,LTE估计下载速率100Mbps与上传50Mbps以上。通常情况下,LTE与WiMAX,以及3GPP2的超行动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)技术一起被称为4G,区别在于WiMAX是来自IP的技术,而LTE是从GSM/UMTS的移动无线通信技术衍生而来,二者都采用了正交频分复用(OFDM)的讯号传输,也都采用了Viterbi和Turbo加速器。至于2代的UMB技术无需多讲了,2008年高通(Qualcomm)首席执行官Paul E.Jacobs就已经宣布放弃UMB,朝LTE和LTE-Advanced发展。  

  4G手机都内嵌了TD-LTE模块,这也是我国自主研发4G技术的硬件核心。选择网络时,屏幕信号显示4G’即代表已连接4G网络。  

  截止2013年09月,TD-LTE手机下载速度超过80M bps,达到主流3G网络网速的10多倍,以下载一部2G大小的电影为例,只需要几分钟。此外,使用时用户延时小于0.05秒,仅为3G的1/4。即便在每小时数百公里的高速行驶状态下,移动4G仍然能提供服务。  

方案介绍

  智能天线原名自适应天线阵列,它通过满足某种准则的算法去调节各阵元信号的加权幅度和相位,从而调节天线阵列的方向图形状,以达到增强所需信号,抑制干扰信号的目的。智能天线技术适用于TDD方式的CDMA系统,能够在较大程度上抑制多用户干扰、提高系统容量。  


  随着LTE的发展,对天线带来了很多干扰,需要进行信息化的管理,所以LTE智能天线就成为重点关注支持的标准配置。智能天线新标准中,智能天线有远端天线信息控制RAE,远端控制单元(RCU),通讯模块三部分。其中,一个基站对应3个天线覆盖360度,一个天线一个频率对应一个RCU控制单元,一个RAE模块互通一个基站。  

方案设计图  

核心优势

  ● RAE模块内置1M FLASH  
  ● 驱动步进电机,实现正反转,PWM脉冲数  
  ● 28V供电,电流1.5A  
  ● 有温度,过流等信息通过外围电路采集  
  ● 内部集成闭环检测报警电路  
  ● SPI方式通讯  


 ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供     Digikey    、     Mouser    (贸泽)、     Element14    (e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次